请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM365R6 工具与软件:
您好!
我一直在尝试将 TPSM365R6V5和 TPSM365R6V3集成 到我们的设计中。
应用和实施{on Datasheet}建议使用一组电容器和电阻器值、并在 Webench 引脚上创建完全不同的值。
我们是否遗漏了有关如何使用 webench 的一些信息。 我对要使用的电容器感到困惑
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我一直在尝试将 TPSM365R6V5和 TPSM365R6V3集成 到我们的设计中。
应用和实施{on Datasheet}建议使用一组电容器和电阻器值、并在 Webench 引脚上创建完全不同的值。
我们是否遗漏了有关如何使用 webench 的一些信息。 我对要使用的电容器感到困惑
尊敬的 Chakrapani:
Webench 模型通常通过内部开发团队提供的 BOM 生成。
由于器件型号的电压降额(即 Webench 具有4.7uF、50V 电压;而不是应用数据表2.2uF、100V)、但降额电容最终相同、因此存在一些差异。
如果您按照应用部分操作、则说明内容准确无误。 考虑 Webench 的更好方法是一个实用的起点。
谢谢!
Richard