This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:Webench 与数据表

Guru**** 2385550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494471/tpsm365r6-webench-vs-datasheet

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

您好!

我一直在尝试将  TPSM365R6V5和 TPSM365R6V3集成 到我们的设计中。

应用和实施{on Datasheet}建议使用一组电容器和电阻器值、并在 Webench 引脚上创建完全不同的值。

我们是否遗漏了有关如何使用 webench 的一些信息。 我对要使用的电容器感到困惑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chakrapani:

    Webench 模型通常通过内部开发团队提供的 BOM 生成。  

    由于器件型号的电压降额(即 Webench 具有4.7uF、50V 电压;而不是应用数据表2.2uF、100V)、但降额电容最终相同、因此存在一些差异。

    如果您按照应用部分操作、则说明内容准确无误。 考虑 Webench 的更好方法是一个实用的起点。   

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的及时回复。 这部分解决了我的问题。 此外、对于固定输出电压、Webench 中完全忽略反馈路径电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chakrapani:

    是的、是这样。  

    谢谢!

    Richard