工具与软件:
大家好、团队成员:
我希望你做得好。
我很难使用 BQ76952估算充电状态(SOC)和运行状况(SOH)。 在我的设计中、如方框图所示、我可以在连接负载后计算 SOC 和 SOH。 但是、我还有一个并联电路、该电路为主机 MCU 和其他组件供电、这些组件也通过电池供电。 问题是、我没有电流传感器来测量此电路的功耗。

问题1:
目前、我有一个霍尔效应传感器、用于测量负载消耗的功率、并连接到 BQ76952 [SRN、SRP]。 但是、这种设置无法准确测量主机电路的低电流消耗。
此外、我想根据需要关闭和打开 MCU 以节省电力、但这会带来问题:如果我不测量主机 MCU 电路的功耗、如何保持 SOC 和 SOH 计算的精度?
SOC 和 SOH 算法将在 MCU 上运行、但由于 MCU 本身正在消耗电力、因此它在关闭时的功耗无法计算。 是否有理想的方法可以设计系统、以提高功效同时仍确保准确的 SOC 和 SOH 估算?
问题2:
如果我添加一个电流传感器来测量这种额外的功耗、它是否可以与 BQ76952集成?
如果您有任何见解或建议、我将不胜感激。
此致、
SAI