This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:计算包含主机器件的 SOC 和 SOH

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490488/bq76952-calculate-soc-and-soh-with-host-device

器件型号:BQ76952

工具与软件:

大家好、团队成员:

我希望你做得好。

我很难使用 BQ76952估算充电状态(SOC)和运行状况(SOH)。 在我的设计中、如方框图所示、我可以在连接负载后计算 SOC 和 SOH。 但是、我还有一个并联电路、该电路为主机 MCU 和其他组件供电、这些组件也通过电池供电。 问题是、我没有电流传感器来测量此电路的功耗。

问题1:

目前、我有一个霍尔效应传感器、用于测量负载消耗的功率、并连接到 BQ76952 [SRN、SRP]。 但是、这种设置无法准确测量主机电路的低电流消耗。

此外、我想根据需要关闭和打开 MCU 以节省电力、但这会带来问题:如果我不测量主机 MCU 电路的功耗、如何保持 SOC 和 SOH 计算的精度?

SOC 和 SOH 算法将在 MCU 上运行、但由于 MCU 本身正在消耗电力、因此它在关闭时的功耗无法计算。 是否有理想的方法可以设计系统、以提高功效同时仍确保准确的 SOC 和 SOH 估算?

问题2:  

如果我添加一个电流传感器来测量这种额外的功耗、它是否可以与 BQ76952集成?

如果您有任何见解或建议、我将不胜感激。

此致、

SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai、

    我见过一些客户试图增加霍尔效应电流感应、但不知道它在实践中有多好。  

    您可以在电池包的负载侧连接 MCU、以便库仑计数器检测其电流。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon