This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:退出 SHUTDOWN 模式延迟

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492171/bq40z50-exit-shutdown-mode-delays

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的工程师:  

我正在 我的一个电池组上使用 BQ40Z50-R1、我成功地将 FG  设置为关断模式。 在使电池包退出 SHUTDOWN 模式时、就会出现问题。  

我将电池组连接到一个充电器、它持续高脉冲900ms、低脉冲100ms、施加的脉冲电压为16V。 此示 例适用于4s1p 锂离子充电器。  

我注意到电池包退出 SHUTDOWN 模式和 P+上的寄存器电压有大约20秒的延迟、我似乎无法理解延迟的来源、因为我的理解是 退出 SHUTDOWN 模式是基于硬件的、通过施加电压脉冲来退出该模式!?  

我正在进行写入 、以验证是否根本存在 可能可以编程的某种"延迟值"、从而将  BQ40Z50-R1从关断唤醒的时间延迟定义的量?  这将有助于确定是否有任何影响关断退出时间的特定参数设置可能缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makabongwe:

    20秒的延迟非常不常见、我们希望查看多个系统是否发生了这种情况、或者是否可能造成 IC 损坏。 数据闪存中没有可用于降低退出 SHUTDOWN 模式的参数。 当您退出 SHUTDOWN 模式时、您应该查看"init"寄存器、了解何时存在 SHUTDOWN 模式。 在最坏的情况下、我需要查看您的原理图以验证您的硬件是否可行

    谢谢!
    艾伦


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:  

    非常感谢您的答复。  初始化标志的确处于开启状态。 在我的应用中、我们通过 SMBus 将电量监测计 IC 与 MCU 连接。 我注意到的是、当我保持 MCU 处于复位状态、同时充电器向 BQ 发送脉冲。 电量监测计会按预期退出关断模式(快速)。  

    问题。

    是否需要任何其他条件 才能使 IC 退出 SHUTDOWN 模式-而不是对 P+施加脉冲以使电量监测计退出 SHUTDOWN 模式?  例如、SMBus 上没有通信、? 或者、电量监测计在唤醒时不应该看到任何电流消耗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makabongwe:

    下面列出了退出和进入 SHUTDOWN 模式的条件、并在技术参考手册的第5.4.1节"基于电压的关断"中对此进行了阐述。 另一种退出和进入 SHUTDOWN 的方法是通过 ManufacturerAccess 命令(也在下方列出)、但这仅适用于开发人员而不适用于终端用户。 我会建议并看看您是否可以在其他单元内重新创建长唤醒时间、看看是否仅仅是这一个单元。 但是、如果这需要在多个单元中重新创建、则需要对您的硬件和 BQstudio 进行审查。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑这与我的 g.cvs 文件有关,但还不能完全指向它。 测试正在进行中。

    请查看随附的电量监测计文件、一个运行良好、另一个经历从关断唤醒延迟。

    我的主要问题与 Data Memory > Gas Gauging 部分的功能有关、特别是这些值是如何更新的( 是否是基于 IT 算法的自动过程)、 或者需要从头开始设置这些值。

    我的应用使用4S1P 配置。 您会注意到、这两个文件之间的区别在于添加了额外的单元格 Qmax 值。

    解决问题的关键似乎在于这两个文件之间的差异。

    我感谢您的见解!



    e2e.ti.com/.../works_5F00_fine.gg.csve2e.ti.com/.../delayed_5F00_wake_5F00_from_5F00_shutdown.gg.csv 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makabongwe:

    我们收到了您的问题、正在寻求解决方案。

    谢谢!
    艾伦