Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
尊敬的工程师:
我正在 我的一个电池组上使用 BQ40Z50-R1、我成功地将 FG 设置为关断模式。 在使电池包退出 SHUTDOWN 模式时、就会出现问题。
我将电池组连接到一个充电器、它持续高脉冲900ms、低脉冲100ms、施加的脉冲电压为16V。 此示 例适用于4s1p 锂离子充电器。
我注意到电池包退出 SHUTDOWN 模式和 P+上的寄存器电压有大约20秒的延迟、我似乎无法理解延迟的来源、因为我的理解是 退出 SHUTDOWN 模式是基于硬件的、通过施加电压脉冲来退出该模式!?
我正在进行写入 、以验证是否根本存在 可能可以编程的某种"延迟值"、从而将 BQ40Z50-R1从关断唤醒的时间延迟定义的量? 这将有助于确定是否有任何影响关断退出时间的特定参数设置可能缺失。