主题中讨论的其他器件: BQ76952EVM
工具与软件:
您好!
我的设计使用的是 BQ76972。
我编写了一个简单的 python 工具、将其通过 I2C 的配置检索到 GG 文件中。
它运行良好、但我的惊喜是在电路板上看到器件编号为0x7695。 我的 BQ76952EVM 会返回相同的 ID
此外、我无法读取两个电路板上的电芯1-16增益寄存器。
有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我的设计使用的是 BQ76972。
我编写了一个简单的 python 工具、将其通过 I2C 的配置检索到 GG 文件中。
它运行良好、但我的惊喜是在电路板上看到器件编号为0x7695。 我的 BQ76952EVM 会返回相同的 ID
此外、我无法读取两个电路板上的电芯1-16增益寄存器。
有什么建议吗?
尊敬的 Alexis:
我已经解决了电芯增益读取问题(与时序相关)、但 这是 FW_VERSION、DEVICE_NUMBER 和 HW_VERSION 子命令的结果
连接至器件 ID:0x7695 (DEVICE_NUMBER 0x7695)
固件版本:54.
内部版本号:39
硬件版本:4.
这两种方法检索的器件型号相同。
当我们使用 BQ76972时、我预期获得7697