This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:读取 BQ76972配置

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485466/bq76972-reading-bq76972-configuration

器件型号:BQ76972
主题中讨论的其他器件: BQ76952EVM

工具与软件:

您好!

我的设计使用的是 BQ76972。
我编写了一个简单的 python 工具、将其通过 I2C 的配置检索到 GG 文件中。
它运行良好、但我的惊喜是在电路板上看到器件编号为0x7695。 我的 BQ76952EVM 会返回相同的 ID  
此外、我无法读取两个电路板上的电芯1-16增益寄存器。

有什么建议吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    您是否介意共享一个逻辑分析仪文件、其中包含您发送命令/子命令以读取电池增益寄存器和器件型号?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我已经解决了电芯增益读取问题(与时序相关)、但 这是 FW_VERSION、DEVICE_NUMBER 和 HW_VERSION 子命令的结果

    连接至器件 ID:0x7695 (DEVICE_NUMBER 0x7695)   
    固件版本:54.
    内部版本号:39
    硬件版本:4.

    这两种方法检索的器件型号相同。
      当我们使用 BQ76972时、我预期获得7697  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    是的、器件 ID 将提供7695

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luiis、您好!

    感谢您提供的信息。

    是否可以在运行时在76952和76972之间进行拆分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    不幸的是,没有办法这样做。

    此致、
    Alexis