This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942停止工作-可能的电容器电压问题?

Guru**** 2579225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469765/bq76942-bq76942-stops-working---possible-capacitor-voltage-issue

器件型号:BQ76942

工具与软件:

您好!

我们在10节串联锂离子电池系统中使用 BQ76942、我们遇到了 BMS 突然停止工作的问题。 我们不确定确切的原因、但一种可能的解释可能是放置在 VCx 引脚之间用于电池电压感应的电容器的额定电压。

我们的系统可能会遇到电池突然断开连接的情况、这可能会导致 VCx 线路中出现意外的电压变化。 我们目前在每个电芯连接(VCx 至 VCX-1)之间使用额定电压为16V 的电容器。 我们怀疑、如果电芯断开连接、这些电容器上的电压可能会超过额定值、从而可能导致故障。

我们的问题:

  1. 考虑到潜在的电芯断开、这些电容器的16V 额定电压是否足以满足10S 锂离子系统的要求?
  2. 如果不能、为确保可靠性、这些电容器的建议额定电压是多少?
  3. 除了电容器故障外、还有哪些其他可能的原因会导致 BQ76942意外停止工作?
  4. 我们附上了一份原理图捕获、展示了用于参考的电容器放置位置。

对于您能提供的任何见解或建议、我们将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!

    [报价 userid="553732" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469765/bq76942-bq76942-stops-working---possible-capacitor-voltage-issue ]考虑到潜在的电芯断开连接、这些电容器的16V 额定电压是否足以满足10S 锂离子电池系统的要求?

    我们不会推荐它们。 对于 EVM 用户指南中显示的我们自己的 EVM 原理图、我们使用了额定电压为50V 的电容器。  

    除了电容器故障外、还有哪些其他可能的原因可能导致 BQ76942意外停止运行?

    如果不对电路板发生的情况提供进一步的细节、就很难指出任何其他潜在原因。

    是否触发了您能够捕获的任何故障? 您可以在输入单元引脚上捕获任何波形吗? 在此事件发生之前和之后、REG18上的电压是多少?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    非常感谢您的及时响应。

    在事件发生之前、REG18引脚处于1.8V、这表示 BMS 正常运行。 但在该事件之后、REG18降至0.5V、这似乎表示出现故障。 此行为是否表明 BMS 已永久损坏?

    此外、在我们的系统中、电芯以非顺序连接、而不是严格地遵循1-10序列。 我们怀疑这可能会导致意外故障。 这种类型的随机电芯连接是否会对 BMS 造成永久损坏?

    遗憾的是、在故障发生之前、我们无法捕获任何故障状态。

    最后、我们想知道滤波电容器发生故障是否会损坏 BMS。 我们知道、它们主要用于噪声滤波、但能否在不影响器件正常运行的情况下消除它们、或者它们是否至关重要?

    如果有任何进一步的见解、将不胜感激。

    此致、
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!

    此行为是否表明 BMS 已永久损坏?

    REG18上的0.5V 并不意味着 AFE 会永久损坏、但肯定有问题。

    这种类型的随机电池连接是否会对 BMS 造成永久损坏?

    我们的器件支持在电池包制造期间随机连接到该器件。 第16.3节:支持随机电池连接 BQ76942数据表中 提供了有关这一点及其限制的更多详细信息。

    以下 将电池电芯连接到 BQ769x2系列常见问题解答 应该是一个有用的指南。

    我们在一些独特的情况下看到、当用户使用继电器模块进行电芯连接时、如果 VC0在任何连接之前未首先连接、则会导致一些问题(BQ76952:BQ76952 (电芯连接序列))

    [报价 userid="553732" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469765/bq76942-bq76942-stops-working---possible-capacitor-voltage-issue/5640744 #5640744"]最后、我们想知道滤波电容器的故障是否会损坏 BMS。 我们知道它们主要用于噪声滤波、但它们能否在不影响器件正常运行的情况下被消除、或者它们是否至关重要?[/QUOT]

    如果滤波电容器损坏、根据我们的了解、它们不应损坏 AFE。 我们建议使用它们来帮助滤除瞬变、这也有助于实现电池平衡和电压测量精度。

    这种"‘d"是否只是在插入电池时才出现? 此外、您是否已尝试移除 IC 并在另一个工作板上进行尝试? 交换 A-B-A 有助于判断该器件或电路板是否是问题的一部分。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    按照之前的讨论、我们已经确定了一个导致 BMS 发生故障、导致 REG18降至0.5V 的潜在事件。 我们发现、如果所有电芯都连接、除了随附图中标记为红色的两个电芯外、这些缺失的连接都是经过一段时间后、BMS 就会停止工作。

    在我们的测试中、BMS 以其默认配置运行、并且一个 MCU 在进行这些连接时正在尝试对其进行配置。 我们怀疑某些默认设置可能不支持此类临时断开连接、因为我们观察到、如果在进行这些连接之前完全配置了 BMS、也不会发生故障。

    我们的系统具有特定的配置、其中 VC4可连接到电池4的正极端子或电池5的负极端子、有时可能连接其中一个或两者。 VC6也属于类似情况、后者可以连接到电芯6的正极端子或电芯7的负极端子。 这意味着在某些时刻、某些 VCx 引脚可能未连接到任何电压基准。

    此配置是否会导致 BQ76942不稳定或损坏? 默认 BMS 配置是否可能不支持此类断开连接、从而导致故障? 是否有任何建议的设置来安全地处理这种情况?

    我们感谢您提供的任何见解。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!

    我们有时会看到、如果您在连接其他电池时未首先连接 VC0、这可能会导致问题、但使用的是中继模块(我之前的回复中包含了链接)。

    这些连接丢失了多长时间? 您是否能够监控某些引脚上的电压、以查看它们是否低于我们引脚上的绝对最大值? 当您说 BMS 停止工作时、您是说 AFE 已损坏、无法正常工作还是其他问题?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    这些连接仅在几秒钟内丢失。

    是的、我们监测了 VCx 引脚、所有电压都保持在绝对最大额定值以下。

    我所说的"停止运行"是指 REG18不再保持1.8V 电压、而是降至0.5V。

    我们想知道 BMS 在配置过程(CONFIG_UPDATE 模式)之前或期间是否会损坏。 如果在进行这些连接时配置正在进行、是否可能会造成损坏?

    在配置 BMS 时、是否有建议的状态?

    或者是否有不支持此类连接/断开情况的默认设置?

    谢谢!
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的工程师 现已 离开办公室、下周再见。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!

    感谢您的耐心。

    根据规范、如果在进行这些连接时正在进行配置、则器件可能已损坏、因为施加到 BAT 引脚上的电压和温度需要处于允许的范围内。

    我们建议如下 第3.1节在生产中写入 OTP 的建议步骤 摘自 BQ769x2校准和 OTP 编程指南。 还可以在中找到更多信息 第3.2节使用 OTP 或寄存器进行配置 找到

    此致、
    Alexis