工具与软件:
您好!
我们在10节串联锂离子电池系统中使用 BQ76942、我们遇到了 BMS 突然停止工作的问题。 我们不确定确切的原因、但一种可能的解释可能是放置在 VCx 引脚之间用于电池电压感应的电容器的额定电压。
我们的系统可能会遇到电池突然断开连接的情况、这可能会导致 VCx 线路中出现意外的电压变化。 我们目前在每个电芯连接(VCx 至 VCX-1)之间使用额定电压为16V 的电容器。 我们怀疑、如果电芯断开连接、这些电容器上的电压可能会超过额定值、从而可能导致故障。
我们的问题:
- 考虑到潜在的电芯断开、这些电容器的16V 额定电压是否足以满足10S 锂离子系统的要求?
- 如果不能、为确保可靠性、这些电容器的建议额定电压是多少?
- 除了电容器故障外、还有哪些其他可能的原因会导致 BQ76942意外停止工作?
- 我们附上了一份原理图捕获、展示了用于参考的电容器放置位置。
对于您能提供的任何见解或建议、我们将不胜感激。
谢谢!