This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:外部电芯均衡测试

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493199/bq77915-external-cell-balancing-test

器件型号:BQ77915

工具与软件:

你好

是否有任何方法可以"测试"外部电池平衡、而无需手动使我的电池组出现不平衡情况。

您是否提供任何类型的"平衡仿真器 PCB"或其他东西? 或者、通常如何测试电池平衡?

谢谢  

Silvan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    我们不提供此类器件。 您需要制作电池仿真器或购买电池仿真器进行最准确的测试。

    我们使用电池仿真器进行电池平衡测试。 对于简单的工作台调试、我们使用一些电源来仿真每节电池。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    是的、我见过这样的电池仿真器、他们使用电源对每节电池进行仿真。 您是否也使用电阻器来模拟单节电池?

    因为如果您使用电阻器、我会遇到一个问题。

    假设我将电源插入电池仿真器(假设使用13个电阻器来模拟13个电池)。  

    但现在、当我更改几个电阻器(以仿真不同的电池电压)时、我需要对仿真电池组进行"充电"、因为 BQ77915在充电时仅启用电池平衡功能。

    因此、我需要在仿真电池组中添加另一个电源(电池充电器 CC/CV)、该电源主要由第一个电源供电。

    2个电源相互"对抗"时、是否出现了这种问题?

    因为第二个电池充电器电源直接连接到第一个电源。

    这让我一开始感到困惑、这就是为什么我一开始就提出这个新问题的原因。

    谢谢

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    [报价 userid="634300" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493199/bq77915-external-cell-balancing-test/5741247 #5741247"]但是现在、当我更改几个电阻(以模拟不同的电芯电压)时、我需要"充电"模拟电池组、因为 BQ77915只能在充电时启用电池平衡功能。

    无需更换电阻。 您可以将第二个电源与主电源串联、以改变电池1的电压。

    因此、我需要在仿真电池组中添加另一个电源(电池充电器 CC/CV)、该电源主要由第一个电源供电。

    您可以使用 SMU、它可以灌入电流。

    或者、也可以将二极管与 PSU 串联、以便在连接"充电器"PSU 时不会有电流流入电源。  

    就个人而言、我建议 对充电电流仿真一个通过电流电阻器的电流、这样您就不必担心流入 PSU 的电流。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon