工具与软件:
你好
是否有任何方法可以"测试"外部电池平衡、而无需手动使我的电池组出现不平衡情况。
您是否提供任何类型的"平衡仿真器 PCB"或其他东西? 或者、通常如何测试电池平衡?
谢谢
Silvan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Luis
是的、我见过这样的电池仿真器、他们使用电源对每节电池进行仿真。 您是否也使用电阻器来模拟单节电池?
因为如果您使用电阻器、我会遇到一个问题。
假设我将电源插入电池仿真器(假设使用13个电阻器来模拟13个电池)。
但现在、当我更改几个电阻器(以仿真不同的电池电压)时、我需要对仿真电池组进行"充电"、因为 BQ77915在充电时仅启用电池平衡功能。
因此、我需要在仿真电池组中添加另一个电源(电池充电器 CC/CV)、该电源主要由第一个电源供电。
2个电源相互"对抗"时、是否出现了这种问题?
因为第二个电池充电器电源直接连接到第一个电源。
这让我一开始感到困惑、这就是为什么我一开始就提出这个新问题的原因。
谢谢
Silvan
您好、Silvan、
[报价 userid="634300" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493199/bq77915-external-cell-balancing-test/5741247 #5741247"]但是现在、当我更改几个电阻(以模拟不同的电芯电压)时、我需要"充电"模拟电池组、因为 BQ77915只能在充电时启用电池平衡功能。无需更换电阻。 您可以将第二个电源与主电源串联、以改变电池1的电压。
因此、我需要在仿真电池组中添加另一个电源(电池充电器 CC/CV)、该电源主要由第一个电源供电。
您可以使用 SMU、它可以灌入电流。
或者、也可以将二极管与 PSU 串联、以便在连接"充电器"PSU 时不会有电流流入电源。
就个人而言、我建议 对充电电流仿真一个通过电流电阻器的电流、这样您就不必担心流入 PSU 的电流。
此致、
Luis Hernandez Salomon