This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:ILIM-1选项规格

Guru**** 2385920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494711/tps568215-spec-for-ilim-1-option

器件型号:TPS568215

工具与软件:

你(们)好  

在图6-10中、 ILIM-1选项约为7A

但为什么 IOCL 为6A 至8.15A。

不同之处是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:

    典型电流限制为7.1A。 但在所有样片中、本例中的容差范围为6至8.15A。 大多数样本的速率为7.1A、但对于较大的样本大小、它会在该范围内有所不同。  

    谢谢!

    Amod