请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS568215 工具与软件:
你(们)好
在图6-10中、 ILIM-1选项约为7A
但为什么 IOCL 为6A 至8.15A。
不同之处是什么?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
在图6-10中、 ILIM-1选项约为7A
但为什么 IOCL 为6A 至8.15A。
不同之处是什么?