This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:为什么要使用"节能模式"与"强制 PWM 模式"/"连续导通模式"?

Guru**** 2770775 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493875/lm5177-why-would-you-use-power-save-mode-vs-forced-pwm-mode-continuous-conduction-mode

器件型号:LM5177

工具与软件:

LM5177数据表表明、"省电模式"可在轻负载条件下提供高效率。  但它对强制 PWM 模式的意义不大。  
a_为什么要使用强制 PWM 模式设置?
B_是否应该根据负载水平在模式之间动态切换?

WebBench 工具提供了 MODE 引脚连接高电平(强制 PWM 模式)的原理图。


如果您能对此提供任何见解、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    正如其名称所示、在 FPWM (强制 PWM 模式)中、该器件始终以固定频率运行、与负载和输入及输出电压条件无关。

    这也意味着、如果在一个周期中更多的能量转移到输出、那么 IN 将在下一个周期推回到输入。 此外、如果输出高于输入、则能量转换方向会反转、并且能量从输出移动到输入。  

    在 PSM 模式下、不会发生这种情况、控制器停止开关并跳过开关周期。 这当然可以省电(PSM 模式)。
    另一方面、您不再具有固定频率(在此条件下)。

    在此模式下、输出电压上的纹波也会增大。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白这些模式是什么。

    但我为什么选择 FPWM 模式?
    我在什么情况下会使用它?
    为什么我不会总是想要"省电"模式?

    仅仅是获得更少的纹波?  FPWM 是否更适合高电流负载?
    是否有任何理由在模式之间来回切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    但我为什么选择 FPWM 模式?

    -固定频率

    -双向操作模式

    -最快的负载跳跃响应

    -最低输出电压纹波

    PSM 模式:

    -更低负载时效率更高

    -无反向操作。

    可以进行模式切换、并且可用于获得出色性能、但这当然取决于应用要求。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Stefan。
    "最快的负载跳跃响应"与"更低负载时更好的效率"之间的权衡似乎是适合我的应用。

    有没有任何数据比较这两种模式的负载瞬态响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    抱歉、目前我没有此数据可用。

    此致、

     Stefan