主题中讨论的其他器件: BQ25628
工具与软件:
嗨、团队:
从数据表 中可以看出、仅当存在 VBUS 时、BQ25629的热敏电阻上拉电压(REGN)才会保持不变。 (或低于1到4的值必须为真、才能精确。)

如果要在放电期间读取温度、您会建议使用哪种方法?
最初、他们希望通过寄存器从 MCU 读取、但 REGN 似乎不可用。
在其他帖子中、建议从0x26启用 ADC_EN、但我不相信这会启用 REGN?
此帖子建议使用 "8.3.10.5.3仅电池模式下的热保护"、但我相信这仅在 BQ25628中可用。
有什么想法可在仅电池模式下读取温度?
谢谢!
Luke