This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:关于放电(仅电池)状态下的温度范围

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25629, BQ25628
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493352/bq25629-about-temp-range-in-discharge-battery-only-state

器件型号:BQ25629
主题中讨论的其他器件: BQ25628

工具与软件:

嗨、团队:

从数据表 中可以看出、仅当存在 VBUS 时、BQ25629的热敏电阻上拉电压(REGN)才会保持不变。 (或低于1到4的值必须为真、才能精确。)

如果要在放电期间读取温度、您会建议使用哪种方法?

最初、他们希望通过寄存器从 MCU 读取、但 REGN 似乎不可用。

在其他帖子中、建议从0x26启用 ADC_EN、但我不相信这会启用 REGN?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421361/bq25628-ts rssearch-voltage-measuring-signal-is-not-a-dc-signal-it-is-as-a-pulse-train?tsearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25628%2520REGN#  

此帖子建议使用 "8.3.10.5.3仅电池模式下的热保护"、但我相信这仅在 BQ25628中可用。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381128/bq25628-change-the-charging-and-discharing-temp-range/5330044?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25628%252520REGN#5330044

有什么想法可在仅电池模式下读取温度?

谢谢!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    启用 ADC 并启用 TS 通道将在 ADC 读取期间启用 REGN 电源轨。 这样您就可以在仅电池模式下计算电池温度。 这会对偏置 REGN 电源轨所需的静态电流消耗产生轻微影响。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的快速回复。 这是一个好消息。

    我想更详细地了解一下内部电源路径、供将来参考。

    这是否意味着 ADC 电源来自 REGN?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    ADC 电源不是内部电源。 REGN 仅启用以为 TS 供电。 如果未启用 TS 通道但其他通道、则不会启用 REGN 电源轨。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    ADC 电源不是内部电源。 仅启用 REGN 才能为 TS 供电。

    我懂了。

    您能回顾一下以下顺序对您是否有意义吗?  

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    [电池放电期间按间隔进行温度和电池检查]

    1.启用 REGN

    2.启用 ADC

    3.检查温度和电池电压

    4.禁用 ADC

    5. REGN 禁用

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    此外、REGN 电压似乎会波动。 REGN 的目标 Vout 似乎为5V、但当电源为5V 并采用 LDO Vdrop 时、它仍将在下方运行。

    如下图所示连接热敏电阻时、您是否也不应该考虑使用 REGN 电压来精确监控电压? 电压源(USB VBUS 或1S VBAT)与 REGN 之间是否存在关系?

    以上问题很重要、因为这里的用例目标是5V 以下、USB VBUS 不是 PD、而1S 大约为3.3~4.2V。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    [报价 userid="522462" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493352/bq25629-about-temp-range-in-discharge-battery-only-state/5744078 #5744078"]

    您能回顾一下以下顺序对您是否有意义吗?  

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    [电池放电期间按间隔进行温度和电池检查]

    1.启用 REGN

    2.启用 ADC

    3.检查温度和电池电压

    4.禁用 ADC

    5. REGN 禁用

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    [报价]

    说明:一旦启用 ADC 且启用 TS ADC 通道、器件就会自动启用和禁用 REGN。 在这种情况下、顺序如下:

    1. ADC 启用且 TS_ADC 和 TS_BAT 启用。

    2.REGN 由 IC 启用

    3. ADC 采样的 TS

    4. REGN 被 IC 禁用

    5. ADC 采样的 VBAT

    6. ADC 已禁用(这取决于是单次触发模式还是连续模式、如果连续模式、则返回到步骤2)。

    固件只需要启用 ADC 和 ADC 通道、器件会自动执行其余操作。

    在按下图所示连接热敏电阻时、您是否还可以考虑使用 REGN 电压来准确监控电压? 电压源(USB VBUS 或1S VBAT)与 REGN 之间是否存在关系?[/QUOT]

    为了澄清、TS_BIAS 与 REGN 具有内部连接、因此它们的电压相同。 由于电压阈值是相对于 REGN (或 TS_BIAS)表示的、因此电压源或 REGN 电压不会对行为产生影响。

    电压阈值相对于 REGN、它们 基于不同温度下的预期电阻比。 因此、即使 REGN 在存在 VBUS 时可能较高、在仅存在1S VBAT 时较低、 器件也应该能够识别正确的温度。

    此致、

    Juan Ospina