This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:带电容器的 RESETn 引脚的放电电阻器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494984/tps3808-discharge-resistor-for-resetn-pin-with-capacitor

器件型号:TPS3808

工具与软件:

您好、TI 团队:

客户正在使用 TPS3808G33DBVR 并已在 RESETn 引脚上添加一个电容器以产生去耦噪声、 已保留限流电阻器(R253)。

您能给我一些关于限流电阻器值的建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    简而言之、是否可以将 R253移到 R252的右侧而不是当前位置。 这是因为在其当前位置、当复位拉至低电平时、R252和 R253会成为分压器、从而使 FM_CPLD1_RESET2全部下拉至0V。  

    如果原理图定稿后仍需要限流电阻器、则 R253电阻器的最大值为 V (FM_CPLD1_RESET2的输入低电平)= V2、V2 =(P3v3_STBY) x R253/(R252 + R253)。

    如果可以更改位置、则 R253最高可达100千欧、具体取决于需要限制的电流量。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    感谢您的答复

    按如下方式修改了原理图。 请帮助查看它

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    原理图看起来很好。  

    Jesse