This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:设计/布局审查- AGND 和 PGND 连接

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, BQ24072, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495522/tps63802-design-layout-review---agnd-and-pgnd-connection

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件:TPS63001bq24072

你好!

我正在从事一项可穿戴传感器记录设备的 PCB 设计。

该器件将由500mA 锂电池(USB-C 充电)供电、逻辑为 3.3V、峰值时约为200mA、50mA 平均值为45mAh、待机时低于 mAh (RTC 电流消耗)。

我们选择 TPS63802进行精确阈值启用–当输入电压降至某个阈值以下时、IC 将被禁用、这允许我们在电池剩余电量上直接运行 RTC。 (之前、我们将 TPS63001与 TP4056搭配使用、但现在更改为 TPS63802与 bq24072搭配使用)。

我一直在遵循 数据表中的 TPS63802布局、但在连接 IC 下的控制接地和电源接地方面存在一些困惑:

我们的原理图:

注意: TPS63802的 VIN 来自 bq24072的 VOUT。

 TPS63802的建议 PCB 布局:

4层 PCB、顶部(信号)、内部1 (GND)、内部2 (3V3)、底部(信号)

顶部:

内部1 (GND):

内部2 (3V3):

请告诉我上述设计是否正常、特别是:

  1. 如果顶层的 GND 连接正常(3V3上的 C2到 C1的 AGND、即 bq24072的电源 VIN、 名为 VOUT)。
  2. 是否可以通过过孔连接到 IC 下的 GND 平面
  3. 如果过孔连接到 C1和 C2下的 GND 平面可能会导致问题(不在 IC 下方/距较远)
  4. 还有其他设计建议吗?

非常感谢您提供任何帮助/反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Graeme、

    感谢您的私人留言、我认为您对 TPS63802的布局很好、我也没有再提出建议。

    对于器件、连接到 GND 平面或 C1和 C2下方的过孔都可以。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Tao。 所以额外的接地过孔不应该给接地平面增加任何噪音——只要我们在 IC 下面有 AGND 和 PGND 星型连接,那么我们就可以添加额外的接地过孔(比如 C1、C2和 R27)而不会有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Graeme、

    GND 网络中的过孔不会产生任何 dv/dt 噪声、而且由于整个电源环路都位于顶层、因此也可以忽略 di/dt 噪声。

    因此没有额外的噪声、也可以在您的布局中安全地进行器件。 这是我的理解。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。