主题中讨论的其他器件:TPS63001、 bq24072、
你好!
我正在从事一项可穿戴传感器记录设备的 PCB 设计。
该器件将由500mA 锂电池(USB-C 充电)供电、逻辑为 3.3V、峰值时约为200mA、50mA 平均值为45mAh、待机时低于 mAh (RTC 电流消耗)。
我们选择 TPS63802进行精确阈值启用–当输入电压降至某个阈值以下时、IC 将被禁用、这允许我们在电池剩余电量上直接运行 RTC。 (之前、我们将 TPS63001与 TP4056搭配使用、但现在更改为 TPS63802与 bq24072搭配使用)。
我一直在遵循 数据表中的 TPS63802布局、但在连接 IC 下的控制接地和电源接地方面存在一些困惑:

我们的原理图:
注意: TPS63802的 VIN 来自 bq24072的 VOUT。


TPS63802的建议 PCB 布局:
4层 PCB、顶部(信号)、内部1 (GND)、内部2 (3V3)、底部(信号)
顶部:

内部1 (GND):

内部2 (3V3):

请告诉我上述设计是否正常、特别是:
- 如果顶层的 GND 连接正常(3V3上的 C2到 C1的 AGND、即 bq24072的电源 VIN、 名为 VOUT)。
- 是否可以通过过孔连接到 IC 下的 GND 平面
- 如果过孔连接到 C1和 C2下的 GND 平面可能会导致问题(不在 IC 下方/距较远)
- 还有其他设计建议吗?
非常感谢您提供任何帮助/反馈。