This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210IQ1EVM-826:电量监测计配置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34210-Q1, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475829/bq34210iq1evm-826-fuel-gauge-configuration

器件型号:BQ34210IQ1EVM-826
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ34210-Q1 GPCCHEM

工具与软件:

团队成员、您好!

我们有 BQ34210Q1-EVM 和 EV2300、并且我们尝试使用 BQStudio 应用配置 Design Capacity。

但我们无法更改配置文件的 Design Capacity 并将其配置为电量监测计。  

我们不知道我们是否错过了任何步骤。

敬请告知我们如何配置 Design Capacity 值和 Start EOS 学习阶段、以便完全充电容量也会发生变化。

谢谢。此致

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    此问题已分配、我们将很快回复您

    此致、
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    系统的设计容量取决于电池、您可以进入 BQStudio 中的 register (寄存器)选项卡>Gas Gauging (电量监测)>State (状态)>QMax 来更改电池的值。 我还附上了学习周期、其中说明了该过程中涉及的步骤。 我还会参考 EVM 指南、因为它说明了需要在寄存器中写入哪些值才能完成学习周期/黄金映像。

    学习周期:
    https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1740085704239&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D677%2526searchTerm%253Dlearning+cycle

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubq4/sluubq4.pdf?ts = 1740085281992&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ34210IQ1EVM-826

    此致、
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的答复。

    我已理解并已阅读本文档、目前遵循本文档中规定的相同步骤。 问题是我没有更新我在 BQStudios 中手动更新的配置和电量监测数据、  

    如果我尝试读取其所有读数电量监测计当前采用的所有数据、 但是、当我发出 WRITE ALL 命令时、我看不到任何更新的读数值。 我尝试捕获电量监测计和 BqStudio 之间的数据或通信。 当我发出"读取全部"命令时、我可以看到数据之间相互传输。 但是、当我尝试发出 WRITE ALL 命令时、我看不到任何数据被写入电量监测计。  

    任何固件更新都是必需的、或者我缺少任何步骤、请告诉我。  

    这些都是我观察到的器件基本参数读数。 希望它会有所帮助。

    器件地址:0x0210

    FW_BUILD:0x0003

    FW_VERSION:0x0003

    谢谢。此致

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ34210.gg.csv

    Alan、您好!

    这是配置文件。 希望这能让您对我尝试更改的配置有所了解。

    谢谢!  

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    请提供您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prahlad:  

       在前一个趋势中、我误解了、要更改 BQStuido 中的设计容量、您需要进入  Gauging>State>Design Capacity。 在查看 gg.csv 文件后、似乎您当前已将其设置为10、000mA 4524 (要计算设计容量、您需要将电池的额定容量和多个电池的并行容量相乘)。  
       就您发送的设备地址而言、没有与之关联的子类、也没有与 FW_BUILD/VISION 关联的信息。 但是、您可以在 BQStudio 中更改设计容量、并遵循前面随附的上述文档。 技术参考手册已随附、以便位于 BQStudio 中的子类下。

    技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluube8/sluube8.pdf?ts = 1740770053064&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34210-Q1


    谢谢!
    艾伦
       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的答复。

    我们将5000mah x2个电池并联。 这就是为什么我们在电量监测计配置中给出10000mA 100设计容量值的原因。  

    但我要报告的是修改所有配置后、如果我们在 BQStudio 中发出全部写入命令、则值不会发生更改。 我们之前也浏览过技术文档。

    但我不理解为什么我们无法更改电量监测计系统中的任何配置值。

    谢谢。此致

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您还可以尝试使用 bqStudio 中的"Advanced Comms"选项卡手动更改设计容量。 另外、请确保您已关闭扫描和自动刷新。  

    此致、  

    Jonny。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我们已经尝试使用"高级命令"部分更改设计容量值。  

    为了捕获日志、我再试一次。 请找到包含此响应的日志文件、让我们知道为什么值没有根据给定输入进行更改。

    谢谢。此致

    Vinay.e2e.ti.com/.../BQStudio_5F00_Advance_5F00_commands.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!  

    您可以在数据存储器选项卡中使用 BQStuido 软件更改设计容量值。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的答复。

    我们现在可以将 Design Capacity 值设置为10000mA 但我们无法启动 EOS_Learning。

    我尝试过 GPC Cycle。 但我们无法继续下一步。 显示"Discharge Mode - Connect load now"。

    请告诉我我们必须在 BQ34210EVM 中的何处连接负载。  

    谢谢。此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    我附上了"化学 ID 选择工具简易指南(GPC)"文档、如果您知道型号、您还可以在 BQstuido 的化学标签中找到您的细胞的化学 ID、但您需要采取预防措施、因为由于制造商的原因、同一细胞有多个不同的版本。

    谢谢!
    艾伦  

    Chemical ID 选择工具(GPC)简易指南:
    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?ts = 17413785578836&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGPCCHEM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的答复。

    我正在尝试开始 EOS 学习阶段。

    但我需要更改 EOS 配置寄存器中的一些标志。 即0x930A。 但我将其更改为配置更新模式、但看不到更新。  

    请告诉我如何更新 EOS 配置。

    还有一点是、GPC 周期和 EOS 学习阶段是相同的?

    谢谢。此致、

    Vinay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!  

    GPC CYCLE 是一款用于了解哪种 chemID 最适合您的电芯的工具、寿命终止配置是监测计使用的一项功能、可在长时间不使用期间自动对少量电流放电、以仍然监测准确的 SOC。 这两个特性是不同的、下面您可以在技术参考手册的第1.3节中查看 EOS 的学习阶段  


    技术参考手册:  
    https://www.ti.com/lit/ug/sluube8/sluube8.pdf?ts = 1741634458933&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34210-Q1

    GPC 周期:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf?ts = 1741634207871&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGAUGEPARCAL

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!  

    GPC CYCLE 是一款用于了解哪种 chemID 最适合您的电芯的工具、寿命终止配置是监测计使用的一项功能、可在长时间不使用期间自动对少量电流放电、以仍然监测准确的 SOC。 这两个特性是不同的、下面您可以在技术参考手册的第1.3节中查看 EOS 的学习阶段  


    技术参考手册:  
    https://www.ti.com/lit/ug/sluube8/sluube8.pdf?ts = 1741634458933&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34210-Q1

    GPC 周期:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf?ts = 1741634207871&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGAUGEPARCAL

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    再次感谢您向我发送技术文档链接。

    理解了、并且我也参考了技术文档。

    我将讨论 EOS 配置的第1.3.3节。

    我希望使用 BQStudio 启用 LTEST 和 LSM 位或标志。  

    我也无法使用高级命令部分更改这些位。  

    如果我使用配置更新进行更改、也会读取0x00 0x05。 这意味着其他两个位不是高电平。

    请告诉我如何使用子类0x930A 来更改 EOS 配置设置。

    我们不能使用1500小时的默认自动学习时间。 因此、通过将 LTEST 位更改为1、我们可以将时间减少到10分钟。

    请让我知道在这个问题上可以有任何可能。

    谢谢。此致

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    我面临的另一个问题是、如果我给 EOS_EN、它将生成 LTI、因此我给了 EOS_RCELL_RRATE_LEARN ()命令。 但在完成2小时后、SRRL 和 SRRATE 位也没有清除。  

    我需要做些什么才能解决此问题。

    谢谢。此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!  

    要启用 LTEST 和 LSM 位、您可以进入 BQStudio、并在 Data memory>setting>EOS 配置中更改位值。 绿色表示1、红色表示0


    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的答复。

    我在前面提到过。 我们可以将 Design Capacity 值设置为10000 mA

    但是、为了获得 FCC、我们需要使用 EOS right 完成一个学习周期。

    我们开始了 EOS 学习阶段。 一段时间后、我们将引起 LTI 标记。 LFAULT 将会出现。  

    我想知道我们可以做些什么来避免这些错误标志。

    我们还尝试了使用 EOS_RCELL_RRATE_LEARN 命令。 但仍然会引发 LTI 标记。

    谢谢。此致

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    请找到随附的日志文件。

    谢谢。此致、

    Vinaye2e.ti.com/.../BQStudio_5F00_bq34210_5F00_12_5F00_03_5F00_2025.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!  

    在执行学习周期之前、您看到的错误可能是由于未在 CALIBRATION 选项卡中选择正确的 ChemID 和/或未执行校准而导致的。 您应执行的第一步是使用 GPPCHEM 工具获取比差异误差小3%的 ChemID。 然后、完成此过程后、请验证数据存储器寄存器的关键参数已更新、之后您需要对参数进行校准。 接下来、您可以执行学习周期来获取黄金映像。 可以通过 TI 在线获取所有文档、以完成此步骤、重点介绍如何使用" bq34210-Q1快速指南"。

    关键参数:
    Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage


    GPCCHEM 计算器:  
    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?ts = 1741788252721&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGPCCHEM
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    bq34210-Q1快速指南:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubr7/sluubr7.pdf?ts = 1741788333580&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34210-Q1

    实现成功的学习周期:
    https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1741788480031&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D77%2526searchTerm%253Dhow+to+perform+a+learning+cycle+bqstudio

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的答复。

    GPC 周期我面临一些问题"不支持的终止"。


    在充电和放电期间、都可以看到该错误。

    请告诉我为什么要面对这个问题。

    谢谢。此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    这是日志文件(如果有用)。

    e2e.ti.com/.../0160.lowtemp_5F00_highrate.log

    谢谢。此致

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    您能否向我发送您的 GPCCHEM 计算器结果、以确认您选择了正确的 ChemID。 另一个错误可能来自不更新关键参数。

    关键参数:
    Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage


    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的答复。

    我们无法完成 GPC 循环、它无法从充电状态转至其他状态。 我们试了4个小时,但仍没有改变中共的周期状态。

    为什么在日志中观察到不受支持的终止警告。 我不确定这也可能是问题、它一直处于一种状态。

    谢谢。此致、

    Vinay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    关于这一点、我唯一可以建议的是遵循应用手册、重新检查您设置的关键参数、并确保遵循所使用的电池化学成分的设置。

    Chemical ID 选择工具(GPC)简易指南:
    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?ts = 1742243115403&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGAUGEPARCAL
    https://www.ti.com/tool/GAUGEPARCAL


    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的答复。

    好的、我更改了关键参数值。 现在循环已完成、但我仍然可以在日志中看到"不支持的参数"。

    e2e.ti.com/.../8228.lowtemp_5F00_highrate.log

    谢谢。此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    提交日志文件后、我从 GPC 计算器通过 main 获得了这些错误报告。

    但我不确定我在 GPC 计算器中添加的日志文件有什么问题。

    请告诉我所有这些错误都是什么。  

    谢谢。此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    查看下面的 GPC 计算器应用表、如果您遇到相同的问题、请发送以下电子邮件

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?ts = 1742415090629 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGPCCHEM



    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的答复。

    我们无法设置初始 Rcell 和 Rrate 值。 请告知我们如何修改初始 RRate 和 RCell 值。 参考一下、如果初始 RCell 和 RRate 值设置正确、那么 IRRCOMP 和 IRCOMP 标志会升高正确吗?

    还有一点、在 GPC 封装器中、我们找不到电池化学类型、即 Li (NiCoMn) O2或 LiNiCoMn。 我们可以选择任何替代选项。

    谢谢。此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!  

    您选择的 ChemID 应基于 GPCCHEM 报告、这将是系统专用的 ChemID。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    我们无法设置初始 Rcell 和 Rrate 值。 请告知我们如何修改初始 RRate 和 RCell 值。 参考一下、如果初始 RCell 和 RRate 值设置正确、那么 IRRCOMP 和 IRCOMP 标志会升高正确吗?

    谢谢。此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    您是对的、一旦学习循环的计算完成、将为 RCell 和 Rrate 发出 IRRCOMP 和 IRCOMP 标志。 我建议严格在学习周期中更新这些值、但您可以进入数据闪存选项卡进行更新。

    谢谢!
    艾伦



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您告知我更改 RCell 和 RRate 值的过程。 但问题是、当我尝试通过发出命令 EOS_EN 来开始服务结束学习时、将会发出 LTI 标志。 根据我的理解、当自动学习时间中断时、需要获取新的 RCell 和 RRate 值时、会发出该标志。  

    EOS_RCELL_RRATE_LEARN ()命令完全不起作用。 我在发出此命令后等待了4个多小时、没有发出 IRRCOMP 或 IRCOMP 标志。 我不明白为什么会提出 LTI 标记、稍后会提出 LFAULT。  

    请告诉我 LTI 标志是否常见。 不是。 如果不是这样、请让我知道如何解决这一问题?

    谢谢。此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    ChemID 与使用的电池之间的误差差异是多少。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    如何知道或计算 ChemID 误差差异? 在这种情况下、请寻求您的帮助。

    谢谢。此致、

    Vinay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    您不计算 chemID 误差差异、GPCCHEM 报告中告诉您这一点。 我附上了一个示例、说明您应该从 GPCCHEM 报告中获得哪些信息。


    GPCCHEM 计算器:  
    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?ts = 1741788252721&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGPCCHEM
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    *这是一个示例,请勿在您的应用程序中使用

    谢谢!
    艾伦