Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM
工具与软件:
你(们)好
我的4S1P 上出现了下面列出的两个问题
1.我们已经建立了一个4S1P 电池组,在此我们给设备上电,它没有上电,电池组电压和引脚电压在上电前保持不变(16000mV ),但当我们尝试上电时,电池组引脚电压变为1750mV ,但没有触发安全参数。

当我们尝试对电池组进行放电时、PACK 引脚电压变为1750mV。 我们无法打开 BQ studio 屏幕。
2.当电池达到12V 时,我们把电池置于关断模式,但当我们尝试用充电器连接电池时,无法给电池充电,当我们发现一个电池的电压低于2.5V 时,就无法给电池充电。
请帮助我们解决这个问题。
附加了问题2 FYI 的 gg 文件。
此致
最大值