This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:电源管理论坛

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492990/bq40z50-power-management-forum

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

你(们)好  

我的4S1P 上出现了下面列出的两个问题

1.我们已经建立了一个4S1P 电池组,在此我们给设备上电,它没有上电,电池组电压和引脚电压在上电前保持不变(16000mV ),但当我们尝试上电时,电池组引脚电压变为1750mV ,但没有触发安全参数。

当我们尝试对电池组进行放电时、PACK 引脚电压变为1750mV。 我们无法打开 BQ studio 屏幕。

2.当电池达到12V 时,我们把电池置于关断模式,但当我们尝试用充电器连接电池时,无法给电池充电,当我们发现一个电池的电压低于2.5V 时,就无法给电池充电。

请帮助我们解决这个问题。

附加了问题2 FYI 的 gg 文件。

e2e.ti.com/.../16.4.gg.csv

此致

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我们已收到您的问题、我们会很快回来与您联系。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    任何与此相关的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您能否提供给您的 GPCCHEM 报告以查看 chemID 的误差百分比、并提供相关事件的日志文件。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此、根据该电池组、我们不使用 PCHG FET、在 FET 选项中我们选择了(PCHG_CM=1)并使用 CHGFET 进行预充电。

    如果我们将该位设置为0 (PCHG_CMM=0) 未使用预充电 FET 、是否在电池组中禁用0V 充电?

    在 TRM 中、条件给出如下: 电池组电压低于器件的最低工作电压、这意味着电压低于 IC 的最低工作电压2.2V)。

    那么当低于2.2V 0V 时、电池充电特性会起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    是的、正确、如果 PCHG_COMM=1低于0V 充电电路(当它低于2.2V 或器件的工作电压时自动为0V 充电电路)。

    谢谢!
    艾伦