工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我将设计一个能够在4个升压转换器输出之间平均共享负载的电路。 每个升压转换器的额定功率为1500W、输出电压由升压转换器的内部 Rsense POT 调节至60V。 我使用了最新的 UC29002设计计算器来为负载共享电路选择值(请参阅随附文件)。 我选择了具有低侧电流检测功能的配置3、同时考虑到升压转换器的高输出电压。
对于 Radj、我必须选择大于299欧姆的值、因此我将其设置为510欧姆。
将负载共享电路连接到升压转换器时、只需使用一个转换器、输出电压就会从60V 降至输入电压(24V)。 在研究升压转换器电路时、我发现 Radj 连接到升压转换器导致其与 Rsense POT 并联、这会导致升压转换器电路的反馈电压升高。 随附的文件显示了升压转换器反馈部分的简化内部电路及其与负载共享电路的连接。 Rsense 电位器设置为约200K。
如果我将 Radj 增加到超过 Rsense POT 的值(比如1MEG)、我可以将反馈电压保持在范围内。 然而、这会导致补偿电容 CEAO 增加到近3.8mF。
请告诉我您对可能的解决方案的想法。
此致、
Mohan。
e2e.ti.com/.../Boost_2D00_Converter_2B00_Load_2D00_Share.pdf