This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:将 UC29002与 COTS 升压转换器一起使用时出现的问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490065/ucc29002-issues-with-using-the-uc29002-with-a-cots-boost-converter

器件型号:UCC29002

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我将设计一个能够在4个升压转换器输出之间平均共享负载的电路。 每个升压转换器的额定功率为1500W、输出电压由升压转换器的内部 Rsense POT 调节至60V。 我使用了最新的 UC29002设计计算器来为负载共享电路选择值(请参阅随附文件)。 我选择了具有低侧电流检测功能的配置3、同时考虑到升压转换器的高输出电压。

对于 Radj、我必须选择大于299欧姆的值、因此我将其设置为510欧姆。

将负载共享电路连接到升压转换器时、只需使用一个转换器、输出电压就会从60V 降至输入电压(24V)。 在研究升压转换器电路时、我发现 Radj 连接到升压转换器导致其与 Rsense POT 并联、这会导致升压转换器电路的反馈电压升高。 随附的文件显示了升压转换器反馈部分的简化内部电路及其与负载共享电路的连接。 Rsense 电位器设置为约200K。

如果我将 Radj 增加到超过 Rsense POT 的值(比如1MEG)、我可以将反馈电压保持在范围内。 然而、这会导致补偿电容 CEAO 增加到近3.8mF。

请告诉我您对可能的解决方案的想法。

此致、

Mohan。

e2e.ti.com/.../Boost_2D00_Converter_2B00_Load_2D00_Share.pdf

e2e.ti.com/.../UCC29002_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_V1.1_5F00_17_2D00_9_2D00_24-_2D00_-for-1500W-boost-converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    您能否分享原始 UCC29002设计计算器 Excel 而不是 pdf? 这将有助于进行调试。

    Radj 的作用是灌入 Iadj 电流。 请参见下图 Uli Goerke。  

    e2e.ti.com/.../UCC29002-Sharing-Blocks2.pdf

    此致!

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的答复。 我已上传包含所做更改的 Excel、

    第19页的数据表说明了我所面临的问题。 "在 RSENSE 值相对较高的情况下,最大 ADJ 电流 IACLI (max)可能会使 模块的 VOUT 增加太多。 在这种情况下、 在 RSHUNT 之后、ADJ 引脚和 VOUT 电源轨之间连接一个外部调节电阻器 RADJ。 这种安排使 RADJ 有效地与 RSENSE 和人造物体平行  RADJ∥RSHUNT 上的电压降(由于内部 NPN 灌入的电流)会产生 SENSE+电压  端接晶体管的有效路径。 RADJ 调整 IADJ 可以流过 RSENSE 的部分、从而限制 模块允许的最大电压调整量 ΔVADJ(max)。"  

    即使 IADJ = 0、RADJ (510欧姆)与 RSENSE (200K)并联并增加误差放大器的反馈电压。 我将看到更改 RSENSE 值是否 可以提供修复。

    此致、

    Mohan。  

    e2e.ti.com/.../UCC29002_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_V1.1_5F00_17_2D00_9_2D00_24-_2D00_-for-1500W-boost-converter.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    感谢您分享您的计算器。 我们将查看您的计算器并回复您。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    由于导致此问题的原因是与 RSENSE 电位器并联的510欧姆的 RADJUST、因此我修改了自举转换器、将一个10K 电阻器与电位器串联。 10K 电阻器实际上成为了新的 RSENSE。 然后、我可以调整 POT、以便在升压转换器的输出端提供60V 的电压。

    当负载共享引脚上的电压增加时(作为并联模块中更高电流的仿真)、EAO 引脚上的电压随之增加、升压转换器的输出电压随之增加。 假设这是 UCC29002的预期行为。

    接下来、我将构建和测试4个并行模块。

    请告诉我您对我所做的这一改变的看法。

    此致、

    Mohan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    我制作了一个原理图、将您的 方 框图与 UCC29002的内部方框图集成在一起。 如果有错误、请告诉我。 看一下方框图、我没有看到任何与设置相关的问题。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    电路表示看起来正确。  负载共享电路现已设计完成并用于制造(我添加了一个小电阻分压器电路、以便在不一定超过25A 电流的情况下仿真负载)。 我将在完成测试后发布我的观察结果。

    感谢您的帮助。

    此致、

    Mohan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    感谢您的更新。 如果您仍然发现问题、请告知我们。

    此致、

    Jonathan Wong