This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:I2C 通信问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486856/bq25756-i2c-communication-issue

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: TPS25751TPS26750

工具与软件:

大家好!

我们目前正在开展涉及 TPS25751和 BQ25756组件的工程论文项目。 项目是一款具有 高达100W 双向 USB PD 功率的智能电池充电器。 我们仔细遵循了原理图和 PCB 布局的数据表、而且我们使用 EEPROM 来存储 TPS25751所需的引导配置。

TPS25751正常工作、并通过 I2C 与 ESP32微控制器成功通信。 但是、我们在使用 BQ25756元件时遇到了显著的困难。 尽管可以确保器件正确供电、但它对所有 I2C 命令都没有响应。

我们已经测试了各种配置、尤其是关于 CE 引脚设置的配置、并执行了数据表中概述的众多故障排除步骤、但问题仍然存在。 目前、我们的 TPS25751只能协商5V 输出、因为 BQ25756不会响应或提供必要的电压反馈。

鉴于此问题对于我们的论文的复杂性和关键性、如果这里的任何人能够分享他们的经验、资源或提供可能有助于我们解决此问题的建议、我们将非常感谢。

非常感谢您的帮助!

e2e.ti.com/.../schemat.pdfe2e.ti.com/.../7711.PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您在这方面的努力。 是 BQ25756的应用工程师。

    现在我正在查看您的原理图、可以看到您将 GaN FET 用于开关 FET。 BQ25756无法与 GaN FET 配合使用。 栅极漏电流过高、BQ25756对 GaN FET 没有任何保护。

    您还将需要用于 BTST 引脚的二极管。 BQ25756没有集成 BTST 二极管。

    这里是 BQ2575X 器件系列的常见问题解答页面 、这里是 BQ25756的原理图和布局检查清单、仅供参考。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。 除了替换晶体管和加入 BTST 二极管之外、我们还需要解决其他设计方面的问题吗? 我们的项目将于4月底完成、因此如果您对原理图或组件或 PCB 布局有任何建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我还有一些建议:

    • 我建议为与 ICHG 和 ILIM_HIZ 并联的 RC 滤波器安装点。 当 ILIM_HIZ 或 ICHG 电阻器大于5kΩ 时、BQ25756需要一个 RC 滤波器。

    • 确保 DRV_SUP 在靠近引脚的位置具有4.7µF 电容器

    我有一些关于布局的建议:

    • 确保 HIDRV、SW 和 LODRV 布线至少为20mil 厚。
    • 将 HIDRV 和 SW 彼此相邻布线。 SW 是 HIDRV 的返回布线。 在 GND 旁边布线 LODRV。 GND 是 LODRV 的回路。
    • 在 IC 焊盘下方放置几个过孔、以提供到底层的更好电气传导和热传导。
    • 尽量在顶部布线、这样底部的 GND 平面会更大。 您可能需要采用4层电路板、以便更轻松地进行布线。
    • 确保 SW 焊盘较大以帮助传导热量。 您可能需要采用300kHz 的开关频率、这也有助于减少热量。

    此外、我们还提供了 使用 BQ25756和 TPS25751的参考设计 、可能有所帮助。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    我已经审阅了您的建议、并对原理图和 PCB 进行了以下更改:我添加了 BTST 二极管、将 GaN FET 更改为 MOSFET、更正了布线宽度、并添加了散热过孔。
    请注意、PCB 已采用4层设计、中间层被指定为 GND 平面。

    如果您在继续订购 PCB 和元件之前对更新后的原理图进行了审查、我将不胜感激。


    此致、
    Adam Czerwiece2e.ti.com/.../PCB_2B00_SCHEMATIC.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您耐心等待。 我将在下周早些时候查看该原理图/布局。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我期待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    再次感谢您耐心倾听。 原理图看起来不错。 您能将电感器的器件型号发送给我吗? 我要确认电感器可以与电路配合使用。

    以下是我对布局的建议:

    • 我建议将 ACN/ACP 和 SRN/SRP 滤波器电路移至更靠近 IC 的位置。
    • 电路中的半月形是什么?  我以前没有见过这些。 它们应该适用于该电路。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ethan、您好!

    感谢您的快速响应。我将确保电流检测滤波器尽可能靠近 IC 放置。

    使用的电感器为: https://www.mouser.pl/ProductDetail/710-7443641000B 我确认这可能被认为过度、但最初打算电路基于 TPS26750并支持240W 电力输送、因此选择了电感器。 如果该电感器与电路不兼容、我将非常感谢您推荐替代方案。

    半月形元件是焊接桥、默认连接或断开。

    此致、

    Adam Czerwiec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您让我了解焊接桥接器。

    电感器的 DCR 过低、无法与 BQ25756配合使用。 DCR 需要位于1.75mΩ 和60mΩ 之间。 IHLP6767GZER100M01等电感器是否适用于您的电路?

    您可能已经找到了这个、但我们有一个100W PD 参考设计、它可以帮助您: www.ti.com/.../PMP41062

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我一定要告知您 PCB 的送达时间以及一切是否正常。

    此致、

    Adam Czerwiec