This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190:PCB 指南/EVM 文件

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492647/lm5190-pcb-guidelines-evm-files

器件型号:LM5190

工具与软件:

Howdy,

在上一篇文章中、我要求进行48V 至5V 降压转换器的原理图审阅。 这是从 webench (带 EMI 滤波器)生成的参考原理图。 我还添加了一张图片、其中包含一些元件的初步放置、没有任何布线。 对于创建与 EVM 类似的 PCB、我有一些问题:

1.我想要此芯片 EVM PCB 的任何设计文件(光绘文件)、如果您可以通过电子邮件发送、则没有问题。

2.我想给 LED 添加一个指示灯、指示灯正在通电。 我查看了数据表上的引脚配置、好像将一个 LED 与 RPG 串联就足够了吗? 如果这不起作用、或者这方面还有其他设计注意事项、请进行说明。

3.数据表中布局应用手册多次提到 HO 和 LO 使用25mil 宽布线、迹线上的过孔直径为20mil。 此外、其中一些通路需要为25mil 的差分过孔、这一点极具挑战性。 您能解释一下这种实施吗? 芯片的焊盘为9-10mil、但需要使用25mil 的迹线、因此需要锥形或特殊的多边形。 是否有任何建议的方法来执行此操作或提出某些建议?

4.数据表中有一条关于将 EMI 滤波器放置在电路板底部的简要评论、但除此之外没有太多。 基本上应该就在高开关元件的另一侧、主芯片的左侧吗? 您建议如何布置它?

5.由于 webench 设计产生了一些严格的约束条件,我将要使用的电感器和 MOSFET 是通孔式的,可以更轻松地满足规格要求,更好地散热。 您是否建议改用小型 SMD 组件、以便可以像 EVM 中一样更好地减小环路区域?

非常感谢您的考虑、

Yoav Binyamin,

德克萨斯农工大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoav

    1.请在此处租用您的电子邮件地址。  

    2.请在 VOUT 上添加 LED。

    3.请参考布局/光绘文件(将发送)。

    4.由于开关元件应该在接地覆铜板的另一侧、因此 EMI 滤波器的位置自然会成为 PCB 的底部。   

    5.请下载 EVM 用户指南并参考使用 SMD 组件的设计。 另外、希望您能购买 EVM 并了解详情。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "添加 VOUT 的 LED"哦,吉泽,我是一个愚蠢的家伙。 谢谢。 我还将切换到 SMD 组件。

    我的电子邮件 已[已由 EL 删除] 感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoav

    Altium 源文件和 Gerber 将发送到您的电子邮件地址。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是收到的、非常有帮助。 我将其标记为已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL