工具与软件:
Howdy,
在上一篇文章中、我要求进行48V 至5V 降压转换器的原理图审阅。 这是从 webench (带 EMI 滤波器)生成的参考原理图。 我还添加了一张图片、其中包含一些元件的初步放置、没有任何布线。 对于创建与 EVM 类似的 PCB、我有一些问题:
1.我想要此芯片 EVM PCB 的任何设计文件(光绘文件)、如果您可以通过电子邮件发送、则没有问题。
2.我想给 LED 添加一个指示灯、指示灯正在通电。 我查看了数据表上的引脚配置、好像将一个 LED 与 RPG 串联就足够了吗? 如果这不起作用、或者这方面还有其他设计注意事项、请进行说明。
3.数据表中布局应用手册多次提到 HO 和 LO 使用25mil 宽布线、迹线上的过孔直径为20mil。 此外、其中一些通路需要为25mil 的差分过孔、这一点极具挑战性。 您能解释一下这种实施吗? 芯片的焊盘为9-10mil、但需要使用25mil 的迹线、因此需要锥形或特殊的多边形。 是否有任何建议的方法来执行此操作或提出某些建议?
4.数据表中有一条关于将 EMI 滤波器放置在电路板底部的简要评论、但除此之外没有太多。 基本上应该就在高开关元件的另一侧、主芯片的左侧吗? 您建议如何布置它?
5.由于 webench 设计产生了一些严格的约束条件,我将要使用的电感器和 MOSFET 是通孔式的,可以更轻松地满足规格要求,更好地散热。 您是否建议改用小型 SMD 组件、以便可以像 EVM 中一样更好地减小环路区域? 

非常感谢您的考虑、
Yoav Binyamin,
德克萨斯农工大学