This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:CM 扼流圈模型参数

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484033/tpsf12c1-cm-choke-model-parameter

器件型号:TPSF12C1

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

以下博文似乎提供了有关如何将 CM 扼流圈的等效电路参数输入到工具中的指南、但如果我知道您的 CM 扼流圈的模型名称、您能提供一个指南吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436532/tpsf12c1-q1-tpsf12cx-mathcad-lcm1-nanocrystalline-parameters-definition?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPSF12C1%25E3%2580%2580LMAG2#

模型名称如下所示:

https://www.chemi-con.co.jp/en/products/detail-inductor.php?part_number=LDFL039172VJUV0E

您能否提供模型参数?

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    由于这是纳米晶扼流圈、您可以参考本文: www.how2power.com/newsletters/2403/articles/H2PToday2403_design_TexasInstruments_part3.pdf

    另请参阅此处列出的配套资料 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257197/faq-tpsf12c1-and-tpsf12c3-power-supply-filter-ic-faqs、 尤其是可帮助进行扼流圈建模的快速入门计算器。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hegarty-San

    感谢您的答复。

    我查看了以下文档。

    www.how2power.com/newsletters/2403/articles/H2PToday2403_design_TexasInstruments_part3.pdf

    另外、在计算工具中生成等效模型时、LR 电路似乎被建模三次、但我的客户所用 CM 扼流圈的阻抗特性如下。 在我看来、三个电路不足以为此进行建模。 你怎么看?
    尤其是、它无法表达1 MHz 以上的宽范围。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    3级 RL 足以对大多数扼流圈进行建模。 我在上面的电感阻抗上看到两个不同的斜率、所以您应该没有问题。 该电容与模型中的 RL 电路并联、可设置高频滚降。

    您可以使用快速入门计算器帮助选择建模组件。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hegarty-San

    感谢您的答复。

    我的客户目前正在准备评估此产品。
    但是、他无法对 CM 扼流圈进行建模、并且即将放弃评估。
    您能够支持我对它进行建模吗?
    实际上、我曾尝试过使用一种工具、但我只是无法将其用于在1 MHz 以上的频带进行建模。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa,

    您意味着您无法在1MHz 以上对扼流圈阻抗进行建模? 请发送快速入门计算器、并提供您到目前为止拥有的值。 请~、这并不是超级重要、因为 AEF 仅提供对 Δ V 3MHz 的衰减。

    顺便说一下、另一个选项是测量扼流圈频率上的阻抗振幅和相位数据、并将其粘贴到快速入门文件中。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hegarty-San

    感谢您的大力支持。

    我附上快速入门计算器文件。

    此致、

    Higae2e.ti.com/.../1884.TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A9_5F00_PFC4kW.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Higa。 我先看一下,然后再回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hegarty-San

    我们的客户有点着急。
    如果您能更新这些信息、将会非常有帮助。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    我的同事 Naresh Adepu 将介绍一下这一点、因为他通常会介绍我们的 AEF 器件。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1884.TPSF12Cx_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A9_5F00_PFC4kW_5F00_solved.xlsm

    尊敬的 Higa:

    请查看随附的模型中的 Excel 工作表、我们可以针对客户的扼流圈数据提出这些工作表。  

    比较模型和您提供的扼流圈数据-它们非常匹配。

    您能否让客户使用此功能

    谢谢。此致、

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh-San

    我有疑问。
    在下面的文档中、计算 Ri 的公式如下。

    通过该公式、可算出 Ri≠Ri + 1。
    您给出的结果是 R2 = R3、因此它与上述公式不符、但在某些情况下 Ri = Ri + 1是否可能?
    这在什么条件下发生?
    这很难理解、因此我的客户似乎无法理解。

    此外、​​为其他参数设置最佳值后、理解这一点是否正确
    Fsw < VDD 电源电压时的 INJ 引脚电压摆幅?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Naresh-San

    您有更新吗?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Diasuke Higa

    我将重新介绍这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adepu-san

    这是客户的请求。 您能否帮助我们使用您创建的 CM 扼流圈等效模型推导出其他最佳滤波器设置?
    自我们首次就此问题与您联系以来、已经花费了相当长的时间、因此我们可能会失去这个机会。
    我们感谢您的支持。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa、您好!

    提到文档时、您指的是什么文档? (在下面的文档中、计算 Ri 的公式如下。 )

    客户是否计划将该模型用于任何仿真? 您能否和他核实一下他使用的是哪种工具?

    这个模型是在这里连接的是我们目前可以得到的精确的衣橱。 您能否让客户使用此功能?

    谢谢。此致

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    我是 Higa 的同事 Conor。 感谢您始终关注 EMI 滤波器!

    我下载了您附加的 Excel 文件并检查了内容。 这对于在客户进行评估之前进行介绍非常有帮助。 我对 Excel 文件有几个问题。

    [问题1]
    我认为在步骤3中将 LGRID 和 RGRID 保留为0是可以的。 但是、我输入了 LGRID = 1µH 和 RGRID = 50mΩ 作为实际的初始值、并参阅用户指南。 只修改您发送给我的 Excel 项目中的上述内容并运行宏来验证是否合适? 如果根据客户的规格需要修改任何其他项目、请添加注释。 据我从 Excel 参数中可以看到、每个参数作为初始值似乎都是合理的。

    [问题2]
    当我根据问题1的内容运行宏时、INJ 引脚电压幅度中发生了错误。 INJ 引脚电压幅度大约为50Vpp、这是 VDD = 12V 时的显著误差值。 INJ 引脚电压幅度应保持在7.5V (=12-4.5V)。 可能的解决方案包括降低 CINJ、但您有什么建议吗?

    [问题3]
    我将重复 Higa 所说的。
    在以下文档中、公式(8)和(9)展示了在为纳米晶扼流圈建模时将多个 RL 并联电路串联的方法。 在这个等式中、Ri≒Ri+1、但是在你的答案中、R2 = R3。 您能说明一下原因吗?

    e2e.ti.com/.../H2PToday2403_5F00_design_5F00_TexasInstruments_5F00_part3.pdf

    三级 RL 电路用于对纳米晶扼流圈的阻抗特性进行建模。 ​该模型的目的是重现高频频段中电感减少和损耗分量(电阻)增加的情况。 ​电抗的变化对相位特性(尤其是在高频带中)有显著影响、因此认为通过调整电感并保持电阻恒定来优化总体阻抗特性是否正确?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     纳雷什、您好!

    您有更新吗?

    我还将补充[问题2]。 如果 INJ 波形饱和、则可以考虑以下测量。
    •增加 Y 电容器(稳压器侧)的容量、使其值大于当前使用的值。
    •通过降低 AEF 环路的增益(增大 RG 电阻器)来提高饱和。

    请参阅"任何电路优化和调试技巧?" 所示。
    [常见问题解答] TPSF12C1和 TPSF12C3电源滤波器 IC 常见问题解答

    请说明是否有任何其他措施。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    1. Excel 计算器中提到的所有参数都是很好的初始值。 如果您知道要使用的网格-那么您可以测量网格提供的有效阻抗、并且可以使用这些值。  

    2. 如果观察到 INJ 引脚电压饱和、请增加 VDD 电源电压、稳压器侧 CM 扼流圈和/或 Y 电容和/或注入电容 

    3.  使用确切的 公式 Ri≒Ri+1时, 我们看到模型与您提供的 CM 扼流圈数据不准确匹配。 因此、我们必须进行一些近似计算、调整和调整这些值、以获得更好的模型。 这些公式是一个很好的起点、但您可以进行一些调整以提高其性能。  

    是的、通过调整电感优化了总体阻抗特性。  

    谢谢。此致、

    纳雷什