This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:ISNS 在开启时具有不确定值

Guru**** 2537170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489653/ucc25660-isns-has-an-indefinite-value-when-turned-on

器件型号:UCC25660
Thread 中讨论的其他器件:UCC25600

工具与软件:

大家好!

我的客户有疑问。

导通时、ISNS 引脚的电流超过绝对值、器件停止 OCP。

该值是否错误? 如果有任何方法可以抑制波动、请告诉我。

[每个值] (请参阅下面的电路图)

VIN = 770V、VOUT = 14.4V/600W

Lr = 85 μ H

Lm=510uH

C=0.03uF

CISNS = 110pF

RISNS = 180Ω

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    您能否分享原理图、设计计算器以及波形?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的答复。 我发送原理图和波形。

    我的客户使用各种常数测试了 Cisns 和 Risns、但结果是相同的。

    他们测试了25 pF 到470 pF 之间的10个斜率(Cisns)、并调整了 Risns (Cisns)。

    该不确定值是根据变压器电压(dv/dt)的变化产生的。

    是否难以为具有高电压输入(770V)的应用指定规格?

    如果您能提供任何建议、我将不胜感激。

    此致、

    Ryusuke

    e2e.ti.com/.../shematics-and-waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***、

    IC 的 HS 引脚需要连接到开关节点电压、以便自适应死区时间正常工作。 另见。 该控制器可处理高达600V 的输入电压。

    将 UCC25600用于此应用、它没有任何自适应死区时间。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我更新了原理图和波形。

    e2e.ti.com/.../shematics-and-waveworm_5F00_2.pdf

    我的客户根据下面的主题、使用连接到 GND 的 HV 端子。

    (+) UCC25660:UCC25640与 UCC25660之间的比较文档以及 UCC256603的 HV 引脚设计-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此外、栅极驱动器由脉冲变压器驱动。 它们 使用 全桥电路。 它们可以顺利切换 FET。

    但是、由于布局问题、它们无法将 HS 引脚连接到开关节点。

    1) 1)了解以下内容是否正确?

    →→引脚未直接连接到电路的 无法实现死区时间优化、Δ V SNS 引脚是否不确定?

    2) 2)是否不建议使用此用法?

    由于导通时序的波形具有不确定的值、因此我认为死区时间期间快速变化的电感器电流会导致 ISNS 引脚上出现高频噪声。

    3) 3)是否可以通过增加电容器的电容值来消除高频噪声?

    如果是、原理图中110 pF 和100 pF 电容器的建议电容值是多少?

    4) 4) HV 端子连接到 GND。 即使 HV 端子没有电压输入、软启动功能是否可以工作?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    您无法将该控制器的 HS 引脚连接到 GND。 这将使死区时间达到最大值。 因此、电路将无法正常运行。 如前所述、您不应将此控制器用于此应用。 您需要使用 UCC25600。 如有其他问题、请设置 WebEx 会议。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我知道不建议将 HS 连接器连接到 GND。

    1) 1)‘"您‘使用 UCC25600‘’是什么意思? 我应该使用哪个型号?

    2)是否可以通过增加电容器的电容值来降低高频噪声?

    如果是、您是否在原理图中为110 pF 和100 pF 电容器提供了建议的电容值?

    3) 3) HV 端子连接到 GND。 即使 HV 端子没有电压输入、是否可以运行软启动功能?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    UCC25600是另一种 LLC 控制器: UCC25600数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    [报价 userid="551759" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489653/ucc25660-isns-has-an-indefinite-value-when-turned-on/5736779 #5736779"]

    2)是否可以通过增加电容器的电容值来降低高频噪声?

    如果是、您是否在原理图中为110 pF 和100 pF 电容器提供了建议的电容值?

    [报价]

    在 ISNS 引脚上可以达到100pF。

    [报价 userid="551759" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489653/ucc25660-isns-has-an-indefinite-value-when-turned-on/5736779 #5736779"]3)高压终端连接至 GND。 即使 HV 端子没有电压输入、是否可以运行软启动功能?

    通过将 HV 引脚短接至 GND、不会有任何 HV 启动功能。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    1) 1)您是否无法推荐我发送的电路?  如果未使用自适应死区时间功能、我是否可以将 HS 引脚连接到 GND?

    因此 FET 可以切换、我认为它可以在没有此功能的情况下使用。

    2)关于出现在 ISNS 中的尖峰的原因、我认为这不是因为自适应死区时间不起作用。

    电流检测电路的电路模型如下所示。

    流入33nF 电容器的电流的积分值是电容器的端子电压。

    在110 pF 和180 Ω 时可获得33nF 电容器电压的差分电压值。

    由于电压与流入33nF 电容器的电流成正比、因此可以测量电流。

    但是、此电路的问题在于电容器的另一个端子连接到 H 桥、并在两者之间产生方波转换

    0-770V。电压转换通过差分电路并到达 UCC25660的 ISENS 端子。

    这种想法是正确的吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    如果将 HS 引脚连接到 GND、 FET 仍将进行开关。 但是、死区时间默认为1us 的死区时间。 因此、您会看到不稳定的开关模式。 因此、不应在 HS 引脚连接到 GND 的情况下使用 IC。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的回答。

    我确认一点。

    什么是""不稳定开关模式""? 理解 FET 的 VGS 和 VDS 波形变得不稳定是否正确?

    '即使一开始没有不稳定、如果继续将 HS 引脚连接至 GND、也会变得不稳定。'

    理解是正确的吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    我的意思是、对于给定输入和输出电压下的给定谐振回路、开关频率需要为特定的值。 现在、由于您将 HS 引脚连接到 GND、控制器将无法实现反馈所需的开关频率。 所以、您会看到不稳定的开关模式。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的答复。 我对此表示赞赏。

    此致、

    Ryusuke