Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC25660
Thread 中讨论的其他器件:UCC25600、
工具与软件:
大家好!
我的客户有疑问。
导通时、ISNS 引脚的电流超过绝对值、器件停止 OCP。
该值是否错误? 如果有任何方法可以抑制波动、请告诉我。
[每个值] (请参阅下面的电路图)
VIN = 770V、VOUT = 14.4V/600W
Lr = 85 μ H
Lm=510uH
C=0.03uF
CISNS = 110pF
RISNS = 180Ω

此致、
Ryusuke