This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 静态/低负载电流高于预期

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631010, TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495490/quiescent-low-load-current-is-higher-than-anticipated

器件型号:TPS631010
主题中讨论的其他器件: TPS63900

工具与软件:

尊敬的论坛:

我们正在开发一种使用3节 AA 碱性电池作为电源的解决方案。 预期输入范围为2.7V 至5.3V 电压、输出应为3.3V。
~预计 Δ V 800mA、100mA 至400mA (典型值)的3.3V 侧会有峰值电流。

该器件将有99.9%的时间处于深度睡眠模式、这使得深度睡眠电流对我们测量的电池寿命影响最大、
在原型测试期间、3.3V 电源轨(不带 TPS631010)的深度睡眠电流消耗为15µA 至20µA。

使用具有5V 输入电压和负载的 TPS631010时、我们可以看到平均电流消耗跳到45µA、这对于我们的应用来说是不可接受的。
然后、我们还在5V (34µA)、3.3V (19.8µA)和2.7V (20.6µA)条件下测量了空载时的电流消耗。
这些是预期值吗?

在数据表中、8µA 提到为典型静态电流、而我们的值要高得多。 为什么会这样呢?

对于如何进一步降低给定元件的电流消耗、您有什么建议吗?

作为最后的解决方法、即使成本要高得多、我们也可以改用 TPS63900。 然而、与数据表相比、我们是否会看到像对 TPS631010那样高增益?


 

谢谢!
Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    对于器件本身、  在非开关条件下测量8uA 典型静态电流。 这意味着绝对没有负载。 请参阅以下数据。

    一些建议以找出在您的系统中出现此类高消耗的根本原因、请查看。

    • 下游的实际负载呢?
    • 外部元件的泄漏电流。 如输入和输出电容器以及 D301、即 PMOS 从漏极到栅极路径的漏电流。
    • 为确保测量稳定、 应避免放置脉冲负载分流器。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。 我还有一些问题要问你们。

    对于器件本身、  在非开关条件下测量8uA 典型静态电流。 这意味着绝对没有负载。

    当负载为15 µA 至20 µA 时、TPS631010的预期开销应该是多少? 对于此用例、您是否推荐使用 TPS631010降压/升压转换器?

    下游的实际负载呢?

    如上所述、深度睡眠期间3.3V 电源轨的电流消耗为15µA - 20 µA。 我们希望对此进行优化、从而充分利用我们的电池。

    外部元件的泄漏电流。 如输入和输出电容器以及 D301、即 PMOS 从漏极到栅极路径的漏电流。

    感谢提示。 我们将查看所选的组件并寻找具有更低泄漏的组件。

    为确保测量稳定、 应避免放置脉冲负载分流器。

    深度睡眠期间没有脉冲负载。

    谢谢!
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    [报价 userid="648768" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495490/quiescent-low-load-current-is-higher-than-anticipated/5746871 #5746871"]当负载为15 µA 至20 µA 时、TPS631010的预期开销应该是多少? TPS631010是否是您推荐用于此用例的降压/升压转换器?

    是的、由于在您的情况下峰值电流为800mA、因此我认为我们没有比 TPS631010更好的选择。

    根据下面的效率曲线、我认为您得到的能耗是合理的。  

    此致

    TAO