工具与软件:
您好!
我正在尝试构建优先级电源多路复用器。 我看到过论坛 TPS25947上的建议:寻找电源多路复用器解决方案-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 。
不过、我的实现无法正常工作。 当我提供+VIN1和+VIN2时、它会工作。 但是、+VIN3和+VIN4不起作用。 我测量了 U6A 引脚1和2、得到了0V、因此在 U7的 OVLO 引脚上得到了0V。
在本例中、我假设 U7不提供+3V3、因此上拉电阻器不起作用。 你有什么其他建议吗? 
此致、
Caner