This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:PGTH、OVP 和放大器的偏置;DEVSLP

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495032/tps25940-q1-biasing-of-pgth-ovp-devslp

器件型号:TPS25940-Q1

工具与软件:

你(们)好

我使用 TPS25940-Q1作为电子保险丝来提供短路保护。 由于空间限制、我希望尽量减少元件数量、因此将 PGTH、DEVSLP 和 OVP 连接到 GND、并使 IMON、FLT、PGOOD 悬空。 将上述引脚连接到 GND 是否会出现任何问题、因为数据表中未提及 PGTH (如果不使用)?  

我已经连接了基准的电路快照。

此外、我希望在发生任何电路时完全切断输出、可以使用自动重试、但应该只切断输出。 数据表指出、它在过流的情况下限制输出、在短路的情况下切断输出、但仅在几微秒内。 但在图中 10.14可以看出、在电流受到限制前、它完全切断了输出。  

那么、这是否意味着如果 I_load 大于 I_fastrip、它将保持输出裁切?

谢谢

Ritik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritik:

    [报价 userid="648645" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495032/tps25940-q1-biasing-of-pgth-ovp-devslp 我将 TPS25940-Q1用作电子保险丝以提供短路保护。 由于空间限制、我希望尽量减少元件数量、因此将 PGTH、DEVSLP 和 OVP 连接到 GND、并使 IMON、FLT、PGOOD 悬空。 将上述引脚连接到 GND 是否会出现任何问题、因为数据表中未提及 PGTH (如果不使用)?  [报价]

    这不是问题。

    [quote userid="648645" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495032/tps25940-q1-biasing-of-pgth-ovp-devslp 而且、我想完全切断输出如果有任何电路、可以自动重试、但是只能切断输出。 数据表指出、它在过流的情况下限制输出、在短路的情况下切断输出、但仅在几微秒内。 但在图中 10.14可以看出、在电流受到限制前、它完全切断了输出。  [报价]

    该器件不会作为 OCP 执行断路器响应。 该器件将限制电流、一段时间(基于功率耗散)后、我们可以期待热关断。 如果您想要切断电源、则可能必须转至另一个器件。 TPS259474就是此类器件。

    此致、
    Arush