请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25940-Q1 工具与软件:
你(们)好
我使用 TPS25940-Q1作为电子保险丝来提供短路保护。 由于空间限制、我希望尽量减少元件数量、因此将 PGTH、DEVSLP 和 OVP 连接到 GND、并使 IMON、FLT、PGOOD 悬空。 将上述引脚连接到 GND 是否会出现任何问题、因为数据表中未提及 PGTH (如果不使用)?
我已经连接了基准的电路快照。
此外、我希望在发生任何电路时完全切断输出、可以使用自动重试、但应该只切断输出。 数据表指出、它在过流的情况下限制输出、在短路的情况下切断输出、但仅在几微秒内。 但在图中 10.14可以看出、在电流受到限制前、它完全切断了输出。
那么、这是否意味着如果 I_load 大于 I_fastrip、它将保持输出裁切?
谢谢
Ritik