This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C100:EN 上升时的稳定时间 ISNS

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS281C100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495564/tps281c100-settling-time-isns-from-rising-en

器件型号:TPS281C100

工具与软件:

您好!

我想使用 TPS281C100来控制比例阀。 我还想使用 SNS 引脚来测量电流。 频率最高应达5kHz。 测量结果表明存在时间延迟。
DIAG_EN 始终为高电平。

在图片中 EN:黄色/ Iout:绿色/ SNS (1千欧):红色

打开:
EN 高电平=> 20us => OUT 高电平=> 20us => SNS 变为高电平

关闭:
EN 低电平=> 4us => SNS 低电平=> 15us => OUT 低电平

数据表中也说明了这一点、可以通过软件对不同的时间进行补偿。

然而、数据表中还有一个时间规格 t (SNSION3)、此时间规格的值为200us。
那么、在5kHz 和100us 的占空比时、SNS 信号根本不会"移动"、因此无法测量电流吗?

此致
Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bertram:

    正确、由于您提到的规格、SNS 可能不会超过0V。 为了解决此问题并实现更高的 PWM 频率、您可以在负载的低侧放置一个低侧开关、使用低侧开关对负载进行 PWM、并使用高侧开关进行保护和诊断。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢你的评分

    此致

    Bertram