Other Parts Discussed in Thread: TPS281C100
工具与软件:
您好!
我想使用 TPS281C100来控制比例阀。 我还想使用 SNS 引脚来测量电流。 频率最高应达5kHz。 测量结果表明存在时间延迟。
DIAG_EN 始终为高电平。
在图片中 EN:黄色/ Iout:绿色/ SNS (1千欧):红色
打开:
EN 高电平=> 20us => OUT 高电平=> 20us => SNS 变为高电平
关闭:
EN 低电平=> 4us => SNS 低电平=> 15us => OUT 低电平
数据表中也说明了这一点、可以通过软件对不同的时间进行补偿。
然而、数据表中还有一个时间规格 t (SNSION3)、此时间规格的值为200us。
那么、在5kHz 和100us 的占空比时、SNS 信号根本不会"移动"、因此无法测量电流吗?
此致
Bertram