This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:5V 输出不稳定、只有100mA

Guru**** 2386840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495178/tps82130-5v-output-not-stable-only-100ma

器件型号:TPS82130

工具与软件:

我对 PCB 进行了改进、在 TPS82130正常工作之前。 这是用于 Raspberry PI CM4模块的5V 电压电源。  
新的 PCB 将不再工作。 如果没有负载、并且如果我连接 CM4模块、TPS82130会输出5V、电压会降至4、5V、并且是100mA 的电流。 输入电源是12V 的稳定电压源。
我只更换了另一个电阻器类型的100k 电阻器、但这应该不是问题。 我真的不知道,我应该从哪里开始搜索问题。 也许有人可以帮助我,以找到问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否测试电感器端子上的 VIN、SW 和 Vout 的空载和100mA 负载? 它可以帮助我更好地进行调试。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、感谢您的帮助! 我做了一些测量、如果您需要更多信息、请告诉我。
    我不知道您对 VIN、SW 的理解是什么意思。 希望我测量了正确的值!?

    空载:

    100 Ω:

    50 Ω:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    布局不佳、何不参考数据表或 EVM 上的布局?

    请尝试在以下位置焊接1个0.1uF 25V 电容器和1个2.2uF 25V 电容器作为 CHF。

    将 C56增加到3.3nF