请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 工具与软件:
我对 PCB 进行了改进、在 TPS82130正常工作之前。 这是用于 Raspberry PI CM4模块的5V 电压电源。
新的 PCB 将不再工作。 如果没有负载、并且如果我连接 CM4模块、TPS82130会输出5V、电压会降至4、5V、并且是100mA 的电流。 输入电源是12V 的稳定电压源。
我只更换了另一个电阻器类型的100k 电阻器、但这应该不是问题。 我真的不知道,我应该从哪里开始搜索问题。 也许有人可以帮助我,以找到问题? 谢谢