This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:LP5569EVM GUI 与 MSP-EXP432E401Y 的兼容性问题–固件支持请求

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493560/boost-lp5569evm-lp5569evm-gui-compatibility-issue-with-msp-exp432e401y-firmware-support-request

器件型号:BOOST-LP5569EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y、MSP432E401Y LP5569

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前使用官方 LP5569EVM GUI 软件评估 LP5569EVM。
GUI 程序的安装和硬件连接已成功完成。

但是、将 GUI 与连接到 LP5569EVM 板的 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 配合使用时、遇到重复的问题。 启动 GUI 时会显示以下错误消息:

-"请更新固件"
-"固件对该产品无效"

我已采取的措施:
1.已成功安装并启动 LP5569EVM GUI 软件
2.`使用 DSLite 将自定义的 μ s.txt`固件刷写到 MSP432中
3.尝试刷写 GUI 安装文件夹中包含的`msp432fw.out`文件
4.验证了 MSP432E401Y 和 LP5569EVM 之间的 I²C Ω 连接(SDA、SCL、EN 线路)

尽管进行了这些努力、GUI 仍然显示无效固件错误。

感谢您对以下方面的支持:
1. LP5569EVM GUI 与 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 兼容吗?
2.如果是、您能否提供与此配置兼容的正确固件(`.out`或`.txt`)?
3.或者,您是否可以分享 GUI 可以识别的固件构建指南或规范?

硬件连接似乎工作正常、但由于 GUI 中的固件验证问题、我无法继续评估。

非常感谢您的帮助。

[NAME] *** CHO
[company] SENA in Republic of  Korea.  
[电子邮件地址] ***.cho@sena.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    原因是 LP5569EVM GUI 仅与 MSP-EXP432P401R Launchpad 兼容、但这已经是 EOLD (已停产、不再支持)。

    我认为权变措施是、我们仍然可以使用 您拥有的 MSP-EXP432E401Y LaunchPad、但只需通过写入固件与 LP5569EVM 通信而无需使用 GUI。

    您能告诉我您最初的要求吗? 比如打开 LED 并使 LED 在动画模式下工作? 您需要什么动画模式? 然后、我可以根据 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 准备代码、您可以直接复制这些代码并进行测试。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix Wang:

    非常感谢您的快速响应。

    我们公司之前使用的是其他 LED 驱动器、但由于停产、我们决定使用 LP5569来利用我们当前的库存。

    我们试图复制与先前 LED 驱动器完全相同的模式、但使用 LP5569实现这些模式时遇到了一些困难。

    我们总共需要3种模式、所有图形仅使用红色。


    *呼吸模式要求
    1.开启(淡入)
    -亮度: 0→255 (最小值到最大值)
    -步长:每步1步
    -步进延迟:每步1.5ms
    -总时间:255 * 1.5ms≈382.5ms
    -最大亮度:等待1秒钟

    2.关闭(淡出)
    -亮度: 255→0 (最大值至最小值)
    -步长:每步1步
    -步进延迟:每步1.0ms
    -总时间:255 * 1.0ms = 255ms
    -在最低亮度时:等待2秒
    重复


    *双闪模式要求
    - 64ms 开启
    - 64ms 关闭
    - 64ms 开启
    - 64ms 关闭
    - 1.8s 延迟
    重复


    *快速闪存模式要求
    - 64ms 开启
    - 64ms 关闭
    重复


    啊、还有—在我们的现有代码中、有一个已定义的表、但我们不确定它实际代表的是什么。

    您能解释一下这张表的含义吗?
    我们已经浏览了文档、但我们只是不知道这些值如何与任何模式对应。


    uint8_t table_32[]={
    0x50、0x01、0xB6、
    0x9F、0x80、
    0x40、0x00、
    0x21、0xff、
    0x26、0xff、
    0x5A、0x00、
    0x00、0x00、

    0x9F、0x80、
    0x40、0x00、
    0x06、0x64、
    0x03、0x64、
    0x5A、0x00、
    0x00、0x00、

    0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00
    };

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    好的、我下周将尝试提供示例代码并把数组翻译给您。

    除此之外、我建议您查看具有图形引擎控制功能的最新 LED 驱动器 LP5812 (不带升压功能)和 LP5813 (具有升压功能)、它们更加直接且易于配置/控制。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    是否可以提供基于 MSPM0L1306 Launch Pad 的示例代码? 因为 我手中没有 MSP-EXP432E401Y Launch Pad。

    关于该表、请查看以下注释。 但是、我不知道为什么有一个额外的字节-第一个字节0x50。 您能否分享将此表作为输入的代码?

    我还附加了源文件"example_test.gui"、可以通过 src 页面上的"Source Edit"面板将其打开。

    e2e.ti.com/.../example_5F00_test src

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix Wang、

    感谢您发送编修。

    我想分享我收到的代码。

    我最初询问的模式与代码中的以下模式相对应:

    • 呼吸模式要求= LED_TAILLIGHT_BREATHING

    • 双闪存模式要求= LED_TAILLIGHT_BURST_FLASH

    • 快速闪存模式的要求适用于我需要的新模式。

    我想使用应用这些模式的新表、并在现有代码中运行它们。

    e2e.ti.com/.../lp5569_5F00_reg.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    好的、我会在本周更新代码、然后发回给您。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    随附了更新后的代码。 请检查一下。

    修改了3个部分。 对于添加的"LED_Taillight_fast_flash"情况、您需要添加此变量的定义。

    e2e.ti.com/.../2055.lp5569_5F00_reg.c

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix Wang:
    非常感谢您—现在、一切都在完美地工作、感谢您。
    祝你永远幸福!