主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y、MSP432E401Y 、 LP5569
工具与软件:
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我目前使用官方 LP5569EVM GUI 软件评估 LP5569EVM。
GUI 程序的安装和硬件连接已成功完成。
但是、将 GUI 与连接到 LP5569EVM 板的 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 配合使用时、遇到重复的问题。 启动 GUI 时会显示以下错误消息:
-"请更新固件"
-"固件对该产品无效"
我已采取的措施:
1.已成功安装并启动 LP5569EVM GUI 软件
2.`使用 DSLite 将自定义的 μ s.txt`固件刷写到 MSP432中
3.尝试刷写 GUI 安装文件夹中包含的`msp432fw.out`文件
4.验证了 MSP432E401Y 和 LP5569EVM 之间的 I²C Ω 连接(SDA、SCL、EN 线路)
尽管进行了这些努力、GUI 仍然显示无效固件错误。
感谢您对以下方面的支持:
1. LP5569EVM GUI 与 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 兼容吗?
2.如果是、您能否提供与此配置兼容的正确固件(`.out`或`.txt`)?
3.或者,您是否可以分享 GUI 可以识别的固件构建指南或规范?
硬件连接似乎工作正常、但由于 GUI 中的固件验证问题、我无法继续评估。
非常感谢您的帮助。



[NAME] *** CHO
[company] SENA in Republic of Korea.
[电子邮件地址] ***.cho@sena.com