This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:TPSM831D31

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485232/tpsm831d31-tpsm831d31

器件型号:TPSM831D31
主题中讨论的其他器件: TPS53681

工具与软件:

你(们)好
我们想通过以下命令测量 TPSM831D31 PMIC 中的电流。
(8ch) READ_IOUT : READ_IOUT 命令返回以安培为单位的输出电流。

如何在 TPSM831D31中获得更精确的电流值?
它是否与以下寄存器相关以获得精确的电流?
(38h) IOUT_CAL_GAIN:IOUT_CAL_GAIN 命令用于设置电流检测引脚上的电压与检测到的电流之比(以 μ A 为 mΩ)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IOUT_CAL_GAIN (38h)设置控制器用于根据电流检测电压计算输出电流的增益。  功率级提供的电流检测电压每增加一个电流、预计会增加5mV、因此在大多数情况下、IOUT_CAL_GAIN 应保持为5m Ω(D140h 的十六进制值)。  如果电流检测电压增益和控制器增益略微不匹配、则可以使用 IOUT_CAL_GAIN 来调整控制器增益。

    您还可以使用 IOUT_CAL_OFFSET (39h)命令在报告的电流中设置固定偏移、以补偿任何偏移误差。

    您可以在 TPS53681的数据表中找到有关使用 IOUT_CAL_GAIN 和 IOUT_CAL_OFFSET 调整电流报告的更多信息、TPS53681是 TPSM831D31内部使用的控制器、可从 TI.com 获取: https://www.ti.com/product/TPS53681 

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    平均电流误差范围是多少(0<电流误差<? ma)当使用 TPSM831D31测量电流并使用您的方法添加失调电压时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    特洛伊不在商务旅行,因此可能会延迟响应。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPSM831D31在满负载下的电流误差通常在+/-3%范围内。 这可在 TPSM831D31数据表的第6.7节中找到。  https://www.ti.com/product/TPSM831D31 

    该误差值适用于 IOUT_CAL_OFFSET 和 IOUT_CAL_GAIN 是默认值的情况。 仅当测试过程中发现一致的误差时、才应调整失调电压和增益。

    您还可以参阅 TPS53681数据表中的第6.8节、了解有关 模块内部控制器精度的信息。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    TPSM831D31的通道 A (120A)为三相、因此我需要查看 TPS53681的第6.8节:

    2. TPSM831D31的通道 B (40A)为单相、但 TPS53681的第6.8节没有单相电流精度、我可以检查哪个?

    3. TPSM831D31 RMS (均方根)的当前值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.对于通道 A、应该检查三相部分。

    对于通道 B、可以使用 电源轨 B 两相部分。 由于本节中列出的电流是总电流、因此应该将误差与每相电流相关联、以便与 TPSM831D31上的一个相位轨 B 进行比较。 例如、电源轨 B 两相部分在负载为82A 或每相为41A 时提供+/-1.8%的误差。 因此、在41A 负载下、单相的误差为+/-1.8%。

    3.通道 A 的电流值是指120A、通道 B 的电流值是指40A? 这些值是最大连续输出电流。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们遵循  TPS53681数据表调整电流值、但当测量的负载电流为4A 时、仍具有6A 或2A 的电流值。 您是否可以使用任何公式(记录并求平均值和减去哪个值+/-?%偏移的次数)或经验来计算平均电流、使其接近精确电流? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    除了数据表中给出的值外、我没有任何调整 IOUT_CAL_GAIN 和 IOUT_CAL_OFFSET 的过程。  

    电流检测精度在负载较高时有所提高、因此为了调整增益和失调 电压、我建议在系统需要消耗的最高电流下进行测试。

    此致、

    Troy