主题中讨论的其他器件: TPS53681
工具与软件:
你(们)好
我们想通过以下命令测量 TPSM831D31 PMIC 中的电流。
(8ch) READ_IOUT : READ_IOUT 命令返回以安培为单位的输出电流。
如何在 TPSM831D31中获得更精确的电流值?
它是否与以下寄存器相关以获得精确的电流?
(38h) IOUT_CAL_GAIN:IOUT_CAL_GAIN 命令用于设置电流检测引脚上的电压与检测到的电流之比(以 μ A 为 mΩ)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们想通过以下命令测量 TPSM831D31 PMIC 中的电流。
(8ch) READ_IOUT : READ_IOUT 命令返回以安培为单位的输出电流。
如何在 TPSM831D31中获得更精确的电流值?
它是否与以下寄存器相关以获得精确的电流?
(38h) IOUT_CAL_GAIN:IOUT_CAL_GAIN 命令用于设置电流检测引脚上的电压与检测到的电流之比(以 μ A 为 mΩ)。
您好!
IOUT_CAL_GAIN (38h)设置控制器用于根据电流检测电压计算输出电流的增益。 功率级提供的电流检测电压每增加一个电流、预计会增加5mV、因此在大多数情况下、IOUT_CAL_GAIN 应保持为5m Ω(D140h 的十六进制值)。 如果电流检测电压增益和控制器增益略微不匹配、则可以使用 IOUT_CAL_GAIN 来调整控制器增益。
您还可以使用 IOUT_CAL_OFFSET (39h)命令在报告的电流中设置固定偏移、以补偿任何偏移误差。
您可以在 TPS53681的数据表中找到有关使用 IOUT_CAL_GAIN 和 IOUT_CAL_OFFSET 调整电流报告的更多信息、TPS53681是 TPSM831D31内部使用的控制器、可从 TI.com 获取: https://www.ti.com/product/TPS53681
此致、
Troy
您好!
TPSM831D31在满负载下的电流误差通常在+/-3%范围内。 这可在 TPSM831D31数据表的第6.7节中找到。 https://www.ti.com/product/TPSM831D31
该误差值适用于 IOUT_CAL_OFFSET 和 IOUT_CAL_GAIN 是默认值的情况。 仅当测试过程中发现一致的误差时、才应调整失调电压和增益。
您还可以参阅 TPS53681数据表中的第6.8节、了解有关 模块内部控制器精度的信息。
此致、
Troy
您好!
1.对于通道 A、应该检查三相部分。
对于通道 B、可以使用 电源轨 B 两相部分。 由于本节中列出的电流是总电流、因此应该将误差与每相电流相关联、以便与 TPSM831D31上的一个相位轨 B 进行比较。 例如、电源轨 B 两相部分在负载为82A 或每相为41A 时提供+/-1.8%的误差。 因此、在41A 负载下、单相的误差为+/-1.8%。
3.通道 A 的电流值是指120A、通道 B 的电流值是指40A? 这些值是最大连续输出电流。
此致、
Troy