This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:最低预充电电流描述

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492949/bq24600-minimum-precharge-current-description

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件: BQ24616

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们考虑使用 BQ24600、并且想知道数据表中列出的预充电说明。

数据表中的预充电说明指出、当使用10m Ω 检测电阻时、最小预充电电流被钳位在125mA。

这是否意味着、当感测电阻(RSR)为10m Ω 时、无论 Viset 如何、最小预充电电流都将被钳位至125mA?

对于我们的电池系统、我们考虑500mA 的充电电流(Icharge)。

因此、从计算公式中、我想将 RSR 设置为10mΩ、将 Viset 设置为大约0.1V。

我认为 Precharge 将是计算公式中的50mA、但在这种情况下最小预充电电流也会被钳位在125mA 上吗?

如果我们使用相同的 Icharge = 500mA 设置将 RSR 从10m Ω 更改为100m Ω、将 Viset 从0.1V 更改为1V、那么最小预充电钳位电流将是多少?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    [quote userid="558541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492949/bq24600-minimum-precharge-current-description 我认为 Iprecharge 将是计算公式中的50mA、但在这种情况下、最小预充电电流也将被钳制在125mA 上吗?

    是的、它仍将钳制在125mA。

    [报价 userid="558541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492949/bq24600-minimum-precharge-current-description "]如果我们在相同 Icharge = 500mA 设置下将 RSR 从10毫欧更改为100毫欧、将 Viset 从0.1V 更改为1V、那么最小预充电钳位电流将是多少?

    您在寻找什么预充电电流? 我们不建议使用大于20m Ω 的检测电阻。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我们使用的电池容量为"23°C +/- 3%时的2.8Ah、C/5充电率"、因此我们假设电池充电电流(Icharge)为500mA 到700mA。

    因此、我们认为预充电电流(Iprecharge)和大约 C/10的终止电流(Iterm)(50mA 到70mA)是不错的。

    Iprecharge 和 Iterm 的计算公式相同、但理解 Iterm 未钳位于125mA 是否正确?

    我想如果我想降低 Iprecharge、可以通过将 RSR 从10m 欧姆更改为20m 欧姆(我的 原始想法是100m 欧姆)来实现它、但您是否知道当 RSR 变为20m 欧姆时 Iprecharge 将是多大?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    当使用20m Ω 检测电阻时、钳位值应为125mA 的一半、因此62.5mA。 这应该适用于您请求的预充电电流。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您的支持。

    由于 BQ24600被视为支持基于 Iprecharge 钳位和 UCP 电流值的高电流充电的产品、因此我们将考虑使用 BQ24600中的 BQ24616。

    此致、

    Masashi