主题中讨论的其他器件: BQ24616
工具与软件:
尊敬的埃米尔和马当斯:
我们考虑使用 BQ24600、并且想知道数据表中列出的预充电说明。
数据表中的预充电说明指出、当使用10m Ω 检测电阻时、最小预充电电流被钳位在125mA。

这是否意味着、当感测电阻(RSR)为10m Ω 时、无论 Viset 如何、最小预充电电流都将被钳位至125mA?
对于我们的电池系统、我们考虑500mA 的充电电流(Icharge)。
![]()
因此、从计算公式中、我想将 RSR 设置为10mΩ、将 Viset 设置为大约0.1V。

我认为 Precharge 将是计算公式中的50mA、但在这种情况下最小预充电电流也会被钳位在125mA 上吗?
如果我们使用相同的 Icharge = 500mA 设置将 RSR 从10m Ω 更改为100m Ω、将 Viset 从0.1V 更改为1V、那么最小预充电钳位电流将是多少?
此致、
Masashi