This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:JEITA 功能是否会影响 SoH

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616, BQ40Z50, GPCRB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491452/bq24616-whether-the-jeita-function-will-impact-the-soh

器件型号:BQ24616
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50GPCRB

工具与软件:

嗨、团队:

我们正在使用 BQ24616 (支持 JEITA 温度调节)设计医疗超声波产品中的电池系统。 在高温环境下、该芯片会根据 JEITA 规范降低充电电压、以保护电池。 不过、我们观察到完全充电容量(FCC)因此会降低。 这可能会导致电池运行状况(SOH)的计算值出现偏差、因为 SOH 通常基于容量降级比。
特定问题

  1. BQ24616的高温充电降压策略是否会导致系统误判电池实际容量、进而影响 SOH 的精度?
  2. SOH 算法是否需要对 JEITA 温度补偿机制进行特殊处理(例如、区分"由于环境限制而导致的容量降低"和"电池老化")?
  3. TI 是否提供相关的设计建议或配置选项来确保 SOH 计算排除 JEITA 保护措施产生的干扰?

BTW、他们使用的电量监测计是 BQ40Z50。

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、您好!

    此问题已分配、我们将尽快予以解答。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、您好!

    1 - 如果温度影响电池、SOH 精度在极高的温度设置中可能会受到影响。 如果是这种情况、我们有工具可以在高温和低温环境下获得更好的准确度。  
    -GPCRB:  
    https://www.ti.com/tool/GPCRB

    利用上述工具可以帮助实现 SOH 精度、但我想强调的是、充电器需要长时间产生大量热量才能对 SOH 精度产生影响、这种情况不太可能发生

    没有有关 SOH 计算的建议/文档或配置可用于 JEITA 保护操作。  

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    但从产品说明书来看、当温度 达到45°C 后、电压会下降。

    当 BQ24616将充电电压降低至45 - 60°C 时、它将使 BQ40Z50更早地达到100%充电状态。 因此、实际容量将会降低(例如、原来是6500mA 3824、现在变为6000mA)。 那么、健康状态(SOH)计算结果是否会降低? (SoH≈满量程-充电容量/设计容量)。 或者 SOH 是否会根据充电温度和充电电压自动调整设计容量以实现衰减或增加满电荷容量? (高温操作后、BQ40Z50的建议充电电压基于4.1V *电芯段数)。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、您好!

    我们已收到您的问题、并将在本周内予以回复。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、您好!

    满容量充电将根据外部环境自动更新、如果您想在更高的温度下提高精度、我建议查看 GPCRB 计算器。 最大的缺点是监测计能够根据电池周围的外部因素进行更新。

    GPCRB:
    https://www.ti.com/tool/GPCRB

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    全容量电量将根据外部环境自动更新、
    最大优点是电量计能够更新

    是否由 BQ40Z50 (GAUGE)或 BQ24616 (BMP)拥有全部容量充电自动更新?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、您好!

    我不是 BMP 的产品所有者、仅从事电池电量监测计工作、但就 BQ40z50而言、它会自动更新满电量、以考虑电池老化和环境因素。 您可以再次专门针对 BMP 提出相同的问题、因为您的问题由于严重的问题而被发送给我的团队。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    明白了。   

    BQ40z50它会自动更新充满电的容量、以考虑电池老化和环境因素。 [报价]

    BQ40z50如何更新环境因素?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、您好!  

    阻抗跟踪算法考虑的唯一环境因素是温度。 这可以使用多达四个热敏电阻、一个 PTC 和一个内部温度传感器。 一旦电池电量监测计能够获得温度输入、它就会更新电池正弦的电阻表、电芯的阻抗会改变基本容量、温度、老化等  

    谢谢!
    艾伦