Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50、 GPCRB
工具与软件:
嗨、团队:
我们正在使用 BQ24616 (支持 JEITA 温度调节)设计医疗超声波产品中的电池系统。 在高温环境下、该芯片会根据 JEITA 规范降低充电电压、以保护电池。 不过、我们观察到完全充电容量(FCC)因此会降低。 这可能会导致电池运行状况(SOH)的计算值出现偏差、因为 SOH 通常基于容量降级比。
特定问题 :
- BQ24616的高温充电降压策略是否会导致系统误判电池实际容量、进而影响 SOH 的精度?
- SOH 算法是否需要对 JEITA 温度补偿机制进行特殊处理(例如、区分"由于环境限制而导致的容量降低"和"电池老化")?
- TI 是否提供相关的设计建议或配置选项来确保 SOH 计算排除 JEITA 保护措施产生的干扰?
BTW、他们使用的电量监测计是 BQ40Z50。
BRS、
Rannie