请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24703 工具与软件:
大家好、我是 Jaeho
感谢您的帮助。
1) 1)即使 ACPRES 上拉至 VREF (5V)、VACPRES 值是否为1.208~1.285V?

2) 2)如果数字1正确、如果仅对 ACDET 引脚施加2-4V 电压、则 IC 不处于节能模式并正常运行、对吧?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jaeho、
这是一个旧器件、因此除了数据表中的内容外、我们关于该器件的信息有限。 我也没有 BQ24703 EVM、因此我无法测试此问题。
该信息基于数据表中的内容:
[报价 userid="640951" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495845/bq24703-inquiries-regarding-ic-operation "]即使 ACPRES 上拉至 VREF (5V)、VACPRES 值是否为1.208~1.285V?是的、这是正确的。
Unknown 说:2)如果数字1正确、如果只对 ACDET 引脚施加2-4V 电压、IC 未处于节能模式并且运行正常、对吗?
否、输入电源必须介于4.5V 至28V 之间。 我建议订购 EVM 以便更好地了解器件。
此致、
Christian。