This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:有关 IC 操作的疑问

Guru**** 2492425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495845/bq24703-inquiries-regarding-ic-operation

器件型号:BQ24703

工具与软件:

大家好、我是 Jaeho

感谢您的帮助。

1) 1)即使 ACPRES 上拉至 VREF (5V)、VACPRES 值是否为1.208~1.285V?

2) 2)如果数字1正确、如果仅对 ACDET 引脚施加2-4V 电压、则 IC 不处于节能模式并正常运行、对吧?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaeho、

    我现在看看这个问题、我会在收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaeho、

    这是一个旧器件、因此除了数据表中的内容外、我们关于该器件的信息有限。 我也没有 BQ24703 EVM、因此我无法测试此问题。

    该信息基于数据表中的内容:

    [报价 userid="640951" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495845/bq24703-inquiries-regarding-ic-operation "]即使 ACPRES 上拉至 VREF (5V)、VACPRES 值是否为1.208~1.285V?

    是的、这是正确的。

    Unknown 说:
    2)如果数字1正确、如果只对 ACDET 引脚施加2-4V 电压、IC 未处于节能模式并且运行正常、对吗?

    否、输入电源必须介于4.5V 至28V 之间。 我建议订购 EVM 以便更好地了解器件。

    此致、

    Christian。