This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:非标准适配器 DCP 电流限制

Guru**** 2602405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25792, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493571/tps25751-non-standard-adapter-dcp-current-limits

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792TPS65988

工具与软件:

您好!

我正在寻找与 TPS25751的 DividerX DCP 和1.2V DCP 充电器相对应的显式电流限制。 我查看了 TRM、但是充电器检测在电源状态寄存器说明中提到、没有指定相关的电流限制:  

您能否帮助我找到与相关充电器类型对应的电流限制?

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的回答、同时我在 BQ25792数据表中找到了这个问题:  

    分频器编号是否与部件号相关?

    此外、您发送的屏幕截图未提及1.2V DCP、它是否与 BQ25792上的10W 相似?

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    是的、似乎就是这样。 我发现了另一个如此广播它们的控制器(TPS251xx)...

    让我仔细核对一下我原来的建议。 这来自与 TPS25751相关的器件、因此我假设它们是相同的、但在看到分压器比率解释了几种不同的方式后、我无法100%确定它是否仍然有效。

    我曾经与另一位工程师谈论过这一点和 DCP 分频器设置、他提到这些都是针对特定供应商的专有充电方案。

    我还在之前的工程师那里找到了该主题。  https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089551/tps65988-bc1-2-charger-advertise-results

    我主要使用 E2E 主题来讨论 TPS65988、因为这是关系最密切的器件、但我会给我几天的时间内在查看、以了解更多信息。

    似乎某些电压组合表示特定的 DCP 模式、这些模式对应于电源。 正如您看到的、虽然、在哪个电压组合与哪个"分压器比率 x"相对应方面似乎存在一些差异。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    对于 TPS25751、这就是检测设置与 D+/D-值的对应关系。 我能够确认哪些 D+/D-值对应于哪个充电器检测设置。

    充电器检测设置

    D+ (伏特)

    D- (伏特) 电流(A)(取自 TPS25792表9-3)
    分配器1 2. 2.7. 1.
    分配器2 2.7. 2. 2.1.
    分配器3 2.7. 2.7. 2.4.
    1.2 DCP 1.2. 1.2. 2.

    这些器件给不同的电压设置命名可能不同(例如、有些调用2.7/2分压器2、有些调用其分压器1)。  

    但是、D+/D-阈值至输入电流限制是标准值。

    要了解 TPS25751的每个设置对应的电流电平、我刚才将阈值与您找到的表格相匹配。 在本例中、2p8与2.7相同

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢你的评分 我将使用这些阈值进行固件开发。

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在结束本主题帖。